This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:检测通信建立过程的故障

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/670037/cc3100mod-detecting-failure-of-communication-establishment-process

器件型号:CC3100MOD

大家好、

客户正在进行 CC3100MOD 之间的通信测试。

但是、有时它无法长时间连接(即使等待5分钟或更长时间、连接也无法完成)。

是否有办法检测 AP 端的 CC 3100MOD 通信建立处理失败?

(例如、验证数据包失败、关联数据包失败、超时等)

如果 AP 能够检测到该信号、他们希望更改通道并测试重新连接。

此问题是以下帖子的延续。

e2e.ti.com/.../661921

此致、

Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Takashi San:

    有断开连接的通知、但对 AP 上的失败连接尝试没有反馈。 因此、无法在 AP 侧了解基站是否难以连接。

    亚伦