This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:HomeKit 支持

Guru**** 2769415 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/670172/cc3100mod-homekit-support

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件: CC3100

大家好、我们开发了一款使用 CC3100MOD 的物联网产品、我想知道 TI 是否会像 CC3220那样添加 Apple HomeKit 支持? 此外、如果有计划将 MFi 安全 IC 添加到实际的 Wifi 模块中、以帮助客户在不对当前设计进行重大 CAD 更改的情况下进行集成?

谢谢、

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stephan、

    将 HomeKit 功能添加到 CC3100并不实用、因此没有发布计划。 正如您所说、CC3220是 HomeKit 的一个选项

    亚伦