This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MODCOM8B:无法在 DRA71x EVM 上分离 WL1835MODCOM8B

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MODCOM8B, DRA718, DRA722, TPD12S015, TVP5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/669250/linux-wl1835modcom8b-unable-to-discove-wl1835modcom8b-on-dra71x-evm

器件型号:WL1835MODCOM8B
主题中讨论的其他器件:DRA71XEVMDRA71PMPDRA718DRA722TPD12S015TVP5158

工具/软件:Linux

尊敬的 Sirs:

 我们使用的是 DRA71x EVM

 我们有一个模块 WL1835MODCOM8B EVM

我们使用的 SDK 是 ProcessorSDK Automotive 03.04.00.03

 我们通过使用 docs/Processor_SDK_Linux_Automotive_Software_Developers_Guide.html 中所述的 SD 卡启动

我们尝试运行"运行基本 Wifi 测试"部分、但没有 wlan0设备。

即使我们使用 smod 或 modprobe 并确保内核模块驱动程序已加载、COM8B 仍在控制台中不可见。

请告诉我们应该做什么、或者应该修改什么跳转/开关来运行测试。

下面是我们的控制台日志:


U-Boot SPL 2016.05-g333293e877 (2017年12月28日- 05:17:21)
DRA722-GP ES2.0
HS200_1_8v 无 pinctrl
无用于 DDR_1_8v 的 pinctrl
**第一个描述符不是1:1上的主要描述符**
***警告- CRC 错误,使用默认环境

尝试从 MMC1引导
***警告- CRC 错误,使用默认环境

正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img


U-Boot 2016.05-g333293e877 (2017年12月28日- 05:17:21 +0530)

CPU :DRA722-GP ES2.0
型号:TI DRA71 EVM
电路板:DRA71x EVM REV A.2
DRAM: 2GiB
MMC:  OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
**第一个描述符不是1:1上的主要描述符**
***警告- CRC 错误,使用默认环境

GUID 分区表头签名错误:0x0!= 0x5452415020494645
PART_GET_INFO_EFI:***错误:GPT 无效***
GUID 分区表头签名错误:0x0!= 0x5452415020494645
PART_GET_INFO_EFI:***错误:备份 GPT 无效***
错误:找不到分区:'UserData'

在 arch/arm/cpU/armv7/omap-common/utils.c:199/mmc_get_part_size ()
警告:fastboot.userdata_size:无法计算
SCSI: SATA link 0 timeout。
AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持 SATA 模式
标志:64位 NCQ stag pm led clo only pmp pio 贫民窟 part ccc apst
正在扫描设备总线...
找到0个器件。
网络:
警告:以太网@48484000使用 ROM 中的 MAC 地址
eth0:以太网@48484000
按任意键停止自动引导: 0
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
正在读取 BOOT.SCR
**无法读取文件 boot.scr **
正在阅读 uEnv.txt
在3ms (76.2 KiB/s)内读取234字节
从 uEnv.txt 加载了 env
正在从 mmc0导入环境...
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
在197ms (17.2 MiB/s)内读取的3553072字节
103032字节在44ms 内读取(2.2 MIB/s)
正在从 mmc0引导...
内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x363730]
###展开的设备树 blob、88000000
  使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
  正在将设备树加载到8ffe3000,结束8ff277... 好的

正在启动内核...

[0.000000]   在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000]   正在初始化 cgroup Subsys cpuset
[0.000000]   正在初始化 cgroup 子系统 CPU
[0.000000]   正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
[0.000000]   Linux 版本4.4.4.84-g742f84423d (tiiappadmin@swubn03)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#1 SMP 抢占 Thu Dect 28 05:05:59 IST 2017
[0.000000]   CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d
[0.000000]   CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
[0.000000]   机器模型:TI DRA718 EVM
[0.000000]   引导控制台[earlycon0]已启用
[0.000000]   保留存储器:创建了0x000095800000 (大小为56 MIB)的 CMA 存储器池
[0.000000]   保留存储器:已初始化节点 ipu2_CMA@95800000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]   保留的存储器:创建了0x000099000000的 CMA 存储器池、大小为64 MiB
[0.000000]   保留存储器:已初始化节点 dsp1_CMA@99000000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]   保留内存:创建了0x00009d000000的 CMA 内存池,大小为32 mib
[0.000000]   保留存储器:已初始化节点 ipu1_CMA@9d000000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]   CMA:保留0x000000000000b0000000处的128 MIB
[0.000000]   正在强制为 SMP 执行写分配高速缓存策略
[0.000000]   内存策略:数据高速缓存 writealloc
[0.000000]   OMAP4:将0x00000000fed00000映射到 DRAM 隔离层的 fe600000
[0.000000]   DRA722 ES2.0
[0.000000]   PERCPU:嵌入式11页/CPU @eed62000 s14912 r8192 d21952 u45056
[0.000000]   在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。  总页数:516416
[0.000000]   内核命令行:console=ttyO0、115200n8 elevator=noop root=PARTUUUUUUID=e08b9073-02 RW rootwait lyprintk fixrntc omapdrm.num_crtc=2 consoleblank=0 CMA=128M@0xB0000000 rootfstype=ext4 snd.slot_reserved=1、1
[0.000000]   PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
[0.000000]   条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
[0.000000]   inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
[0.000000]   内存:1755896K/2072576K 可用(6615K 内核代码、319K rwdata、2456K rodata、340K init、290K BSS、 29960K 保留、286720K CMA 保留、1159168K HIGHMEM)
[0.000000]   虚拟内核内存布局:
[0.000000]       矢量 :0xff0000-0xff1000  (4KB)   
[0.000000]       fixmap :0xc00000 - 0xc00000  (3072 KB)
[0.000000]       vmalloc:0xf0800000 - 0x800000  (240 MB)
[0.000000]       低内存 :0xC0000000 - 0xf0000000  (768 MB)
[0.000000]       pkmap  :bbfe00000 - 0xC0000000  (  2 MB)
[0.000000]       模块:bbf000000 - bbbfe00000  ( 14 MB)
[0.000000]         .text:0xc0008000 - 0xc08e402c  (9073KB)
[0.000000]         .init:0xc08e5000 - 0xc093a000  (340KB)
[0.000000]         .data:0xc093a000 - 0xc0989ee0  (320 KB)
[0.000000]          .bss:0xc098b000 - 0xc09d3800  (290 KB)
[0.000000]   slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
[0.000000]   可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000]    叶扇出的生成时间调整为32。
[0.000000]    RCU 将 CPU 从 NR_CPU=2限制为 nr_CPU_IDs=1。
[0.000000]   RCU:调整 RCU_Fanout_leaf = 32、nr_cpu_ids=1的几何结构
[0.000000]   NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
[0.000000]   ti_dt_clocks_register:无法查找时钟节点 GMAC_gmii_ref_clk_div
[0.000000]   OMAP 时钟事件源:Timer1为32786Hz
[0.000000]   构建了以6.14MHz (PHY)运行的 cp15计时器。
[0.000000]   时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffffffff max_cycles:0x16af5adb9、max_idle_ns:440795202250 ns
[0.000005]   sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每4398046511023ns 换行一次
[0.008317]   切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为162ns
[0.014971]   时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
[0.025239]   OMAP 时钟源:32768Hz 时为32K_COUNTER
[0.030964]   控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.035620]   警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0"替代
[0.042414]   这可确保您仍能看到内核消息。 请
[0.048932]   更新内核命令行。
[0.053324]   校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
[0.063967]   pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.068884]   装载缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.075772]   安装点缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.083629]   正在初始化 cgroup Subsys IO
[0.0887854]   正在初始化 cgroup Subsys 内存
[0.092430]   正在初始化 cgroup 子系统设备
[0.097082]   初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
[0.101737(2006)   正在初始化 cgroup Subsys perf_event
[0.106657]   正在初始化 cgroup Subsys PID
[0.111060]   CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
[0.116358]   /cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
[0.121903]   CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
[0.127844]   为0x80008380 - 0x800083e0设置静态标识映射
[0.178069]   带来了1个 CPU
[0.181202]   SMP:总共激活1个处理器(12.29个 BogoMips)。
[0.187629]   CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。
[0.192465]   CPU:提供虚拟化扩展。
[0.198047]   devtmpfs:已初始化
[0.23200]   VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分变体 f rev 0
[0.241633]   omap_hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
[0.430346]   时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.440552]   futex 散列表条目:256 (顺序:2、16384字节)
[0.456233]   pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.462672]   NET:注册协议系列16.
[0.468416]   DMA:预分配256 KiB 池用于原子相干分配
[0.505639]   空闲:使用调节梯
[0.535664]   空闲:使用调速器菜单
[0.548867]   OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.557266]   GPIO 线路161 (radio_rst)硬根输出/低电平
[0.565349]   IRQ:找不到/ocp/l4@4a000000/SCM@2000/pinmux@1400的 IRQ 域!
[0.598874]   硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
[0.607207]   HW 断点:最大观察点大小为8字节。
[0.613785]   OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误 I688所需的 SRAM
[0.621482]   OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误 I688所需的 SRAM 池
[0.629754]   OMAP DMA 硬件版本0.0
[0.714763]   OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:OMAP DMA 引擎驱动程序(支持 LinkedIn List1/2/3)
[0.725730]   EDMA 43300000。EDMA:禁用 memcpy
[0.735502]   EDMA 43300000。EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
[0.746028]   已注册 OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU
[0.752099]   已注册 OMAP-iommu 40d02000.MMU:40d02000.MMU
[0.758177]   OMAP-IMU 588820.MMU:588820.MMU 已注册
[0.764221]   已注册 OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU
[0.790636]   pcf857x 0-0020:探测
[0.794824]   pcf857x 0-0021:探测
[0.798772]   OMAP_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
[0.805052]   omap_i2c 48060000.i2c:总线2 rev0.12为400kHz
[0.824699]   pcf857x:3-0021探测器失败,错误-121
[0.830539]   omap_i2c 4807a000.i2c:总线3 rev0.12为400kHz
[0.856615]   GPIO 线路465 (vin6_SEL_s0)硬接输出/低电平
[0.862632]   GPIO 线路464 (PM_OE_n)中的输出/高电平
[0.868372]   pcf857x 4-0026:探测
[0.872245]   pca953x 4-0020:读取寄存器失败
[0.877350]   pca953x:4-0020探头失败、错误-121
[0.883772]   OMAP_i2c 4807c000.i2c:400kHz 时的总线4修订版0.12
[0.889785]   介质:Linux 介质接口:v0.10
[0.894580]   Linux 视频捕捉接口:v2.00
[0.899443]   pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.904636]   pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.914115]   PTP 时钟支持已注册
[0.918273]   EDAC MC:版本:3.0.0
[0.928820]   OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
[0.93535351]   OMAP-mailbox 48842000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
[0.942091]   已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
[0.949313]   时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
[0.965685]   NET:注册协议系列2.
[0.970768]   TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
[0.978150]   TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
[0.984984]   TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
[0.991652]   UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
[0.997840]   UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
[1.004669]   NET:注册协议系列1.
[1.019529]   RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
[1.025695]   RPC:注册的 UDP 传输模块。
[1.030646]   RPC:注册的 TCP 传输模块。
[1.035562]   RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
[1.043360]   硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
[1.071930]   squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[1.088682]   NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[1.094015]   注册了密钥类型 id_resolver
[1.098396]   注册了密钥类型 id_legacy
[1.102678]   NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
[1.1088772]   退回:池大小:64页
[1.113018]   块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要247)
[1.120750]   已注册 IO 调度程序 NOOP (默认)
[1.125758]   已登记 IO 调度程序的截止日期
[1.130353]   已注册 IO 调度程序 cfq
[1.138463]   pinctrl-single 4a00340.00.pinmux:在 PA fc003400大小为1128时为282个引脚
[1.146061]   pinctrl-single 4a002e8c.pinmux:PA fc002e8c 上的1个引脚大小为4
[1.156301]   PCI 主机桥/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000范围:
[1.162519]     使用[bus 00-ff]找不到/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000的总线范围
[1.170506]      IO 0x20003000.0x20012fff -> 0x00000000
[1.175879]     MEM 0x20013000..0x2ffffff -> 0x20013000
[1.213302]   dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:链路未建立
[1.218826]   dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:PCI 主机桥至总线0000:00
[1.225639]   PCI_BUS 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]
[1.231373]   PCI_bus 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0xFFF]
[1.237805]   PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x20013000-0x2fffffff]
[1.245365]   PCI:总线0:禁用快速背对背传输
[1.251299]   PCI:总线1:启用快速背对背传输
[1.257095]   PCI 0000:00:00.0:条0:已分配[mem 0x20100000-0x201fff]
[1.264179]   PCI 0000:00:00.0:条1:已分配[mem 0x2000000-0x2002FFF]
[1.271253]   PCI 0000:00:00.0:PCI 桥接器至[bus 01]
[1.276659]   pcieport 0000:00:00.0:通过 PCIe PME 中断向 PME 发送信号
[1.340310]   串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
[1.350352]   4806a000.serial: tmio 0x4806a000处的 ttyS0 (IRQ = 301、base_baud = 3000000)是8250
[1.359590]   控制台[ttyS0]已启用
[1.359590]   控制台[ttyS0]已启用
[1.366753]   引导控制台[earlycon0]已禁用
[1.366753]   引导控制台[earlycon0]已禁用
[1.376440]   48020000.serial: tmio 0x48020000处的 ttyS2 (IRQ = 302、base_baud = 3000000)是8250
[1.386520]   [DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
[1.392786]   omapdss_DSS 580000.dss:主绑定失败:-517
[1.399352]   tpd12s015编码器:找不到视频源
[1.405491]   connector-HDMI connector:找不到视频源
[1.497997]   loop:module loaded
[1.51154]   m25p80 spi32766.0:s25fl256s1 (32768 KB)
[1.516679]   在 MTD 器件 spi32766.0上找到7个部件分区
[1.522576]   在"spi32766.0"上创建7个 MTD 分区:
[1.527738]   0x000000000000-0x000000040000:"QSPI.SPL"
[1.543829]   0x000000040000-0x000000140000:"QSPI.u-boot"
[1.560162]   0x000000140000-0x0000001c0000:"QSPI.u-boot-spl-os"
[1.577055]   0x0000001c0000-0x0000001d0000:"QSPI.u-boot-env"
[1.593714]0x0000001d0000-0x0000001e0000   :"QSPI.u-boot-env.Backup1"
[1.611040]0x0000001e0000-0x0000009e0000   :"QSPI.kernel"
[1.627297]   0x0000009e0000-0x000002000000:"QSPI.file-system"
[1.645079]   libphy:固定 MDIO 总线:探测
[1.699342]   DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
[1.705467]   libphy:48485000.mdio:探测
[1.724039]   DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[2]:器件48485000.MDIO:02、驱动程序 TI DP83867
[1.732398]   DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[3]:器件48485000.MDIO:03、驱动程序 TI DP83867
[1.741431]   cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = C8:FD:19:e0:59:78
[1.748079]   cpsw 48484000。以太网:CPT:溢出检查周期800
[1.755161]   cpsw 48484000。以太网:cpsw:检测到的 MACID = C8:FD:19:e0:59:79
[1.763901]   musedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
[1.780277]   i2c /dev/entries 驱动程序
[1.784487]   TVP5158 4-0058:无法连接到 OD_PROBE
[1.789452]   ov1063x 4-0037:写入寄存器0x0103失败!
[1.795060]   ov1063x:4-0037探头失败、错误-121
[1.800841]   ov490 4-0024:读取寄存器0x300a 失败!
[1.806270]   ov490:4-0024探测器失败,错误-121
[1.812422]   VPE 489d0000.VPE:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
[1.819487]   VIP 48970000.VIP:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
[1.829937]   VPE 489d0000.VPE:器件注册为/dev/video0
[1.836531]   omap_hsmmc 4809c000.mmc:获得 CD GPIO
[1.842095]   omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr25模式下无 pinctrl 状态
[1.848480]   omap_hmc 480b4000.mmc:sdr12模式无 pinctrl 状态
[1.854909]   VIP 48970000.VIP:已加载 VPDMA 固件
[1.860030]   VSYS_3V3:由 EVM_12v0供电
[1.864187]   EVM_3V3:由 VSYS_3V3供电
[1.899809]   omap_hsmmc 480d1000.mmc:sdr25模式下无 pinctrl 状态
[1.907255]   OMAP-hsmmc 480d1000.MMC:sdr12模式没有 pinctrl 状态
[1.915688]   omap_hmc 480d1000.mmc:hs 模式无 pinctrl 状态
[1.953327]   mmc0:未设置 MAN_BKOPS_EN 位
[1.960143]   ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
[1.969079]   mmc0:地址0001处的新 HS200 MMC 卡
[1.977941]   hwspinlock_user gatemp:请求了20个 hwspinlock
[1.985306]   AIC_DVDD:由 EVM_3V3供电
[1.991910]   Davinci-McASP 48464000.McASP:DAI 是共享的
[1.997719]   mmcblk0:mmc0:0001 MMC08G 7.25 GiB
[2.002929]   DaVinci-McASP 48474000.McASP:DAI 是共享的
[2.009560]   NET:注册协议系列10.
[2.019560]   mmcblk0boot0:mmc0:0001 MMC08G 分区1 8.00 mib
[2.025921]   SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
[2.031189]   NET:注册协议系列17.
[2.035890]   注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
[2.040450]   OMAP-VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
[2.047401]   为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[2.053770]   为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[2.060070]   mmcblk0boot1:mmc0:0001 MMC08G 分区2 8.00 mib
[2.066500]   未找到 CPU0电源 VDD、正在使用虚拟稳压器
[2.073555]   为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[2.079867]   为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[2.087146]   未找到使用虚拟稳压器的 CPU0电源 VDD
[2.095879]   TI OMAP4 +器件的电源管理。
[2.101143]   正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
[2.107624]   DMM 4e000000.DMM:使用中的勘误表 i878的权变措施
[2.116338]   DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
[2.133086]   EVM_5v0:由 EVM_12v0供电
[2.137155]   lp8733-ldo1:由 EVM_5v0供电
[2.142955]   lp8732-ldo0:由 VSYS_3V3供电
[2.147883]   OMAP DSS 6.1版
[2.151712]   omapdss_DSS 580000.dss:bound 58001000.dispc (ops dispc_component_ops)
[2.160453]   OMAP-HDMI-AUDIO omap-hdmi-audio.4.auto: snd-so-dummy <-> 58040000编码器映射正常
[2.180681]   omapdss_DSS 580000.dss:bound 58040000.encoder (ops hdmi5_component_ops)
[2.189991]   TVP5158 4-0058:无法连接到 OD_PROBE
[2.195034]   omap_hsmmc 4809c000.mmc:获得 CD GPIO
[2.200053]   EVM_3V3_SD:由 EVM_3V3供电
[2.245245]   ASOC-simple-card sound@0:tlv320aic3x-hifi <->48468000 McASP 映射正常
[2.269715]   ASOC-simple-card jamr3_sound:tlv320aic3x-hifi <-> 48474000.McASP 映射正常
[2.279893]   58040000未找到编码器电源 VDDA、使用虚拟稳压器
[2.290599]   [DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
[2.297244]   [DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
[2.303268]   omapdrm omapdrm.0:未报告与模式连接的连接器
[2.310241]   [DRM]找不到任何 CRTC 或尺寸- 1024x768
[2.321235]   [DRM]启用 DMM 回绕滚动
[2.332096]   控制台:切换到彩色帧缓冲器器件128x48
[2.343884]   omapdrm omapdrm.0:fb0:omapdrm 帧缓冲器件
[2.380305]   [DRM]在次要0上初始化 omapdrm 1.0.0 20110917
[2.386497]   TVP5158 4-0058:无法连接到 OD_PROBE
[2.391625]   hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
[2.408962]   AIC_DVDD:正在禁用
[2.412165]   vmmcwl_fixed:正在禁用
[2.41582]   lp8733-ldo0:正在禁用
[2.419827]   ALSA 器件列表:
[2.422835]     #0:DRA7xx-EVM
[2.425755]     #1:HDMI 58040000编码器
[2.429647]     #2:DRA7xx-JAMR3
[2.433768]   正在等待根设备 PARTUUUUID=e08b9073-02...
[2.445414]   mmc2:主机不支持只读开关、假设已启用写入
[2.456539]   mmc2:地址 AAAA 处的新高速 SDHC 卡
[2.472566]   mmcblk1:mmc2:AAAA SU04G 3.69 GiB
[2.486609]    mmcblk1:P1 P2
[2.490174]   TVP5158 4-0058:无法连接到 OD_PROBE
[3.049918]   EXT4-FS (mmcblk1p2):恢复完成
[3.056209]   EXT4-FS (mmcblk1p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[3.064413]   VFS:在设备179:50上安装根(ext4文件系统)。
[3.073388]   devtmpfs:已安装
[3.076577]   释放未使用的内核内存:340K
[3.081057]   此架构不具有内核内存保护。
[3.271462]   systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
[3.312994]   random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、20位熵可用)
[3.328408]   随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、20位熵可用)
[3.340231]   systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
[3.358783]   systemd[1]:检测到架构 ARM。

欢迎来到 Arago 2016.12!

[3.380500]   systemd[1]:将主机名设置为 。
[3.415051]   random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、21位熵可用)
[3.441005]   随机:systemd-gpT-aut:未初始化 urandom 读取(16字节读取、21位熵可用)
[3.460560]   随机:systemd-GPT-aut:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、22位熵可用)
[3.473984]   随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、22位熵可用)
[3.491916]   随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、22位熵可用)
[3.587150]   随机:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、25位熵可用)
[3.597022]   random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、25位熵可用)
[3.607175]   随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、25位熵可用)
[3.963894]   systemd[1]:sockets.target:在 sockets.target/start 上找到订购周期
[3.971796]   systemd[1]:sockets.target:找到了对 rpcbind.socket/start 的依赖项
[3.979235]   systemd[1]:sockets.target:找到了对 sysinit.target/start 的依赖关系
[3.986736]   systemd[1]:sockets.target:找到对 alignment.service/start 的依赖
[3.994450]   systemd[1]:sockets.target:找到了对 basic.target/start 的依赖项
[4.001724]   systemd[1]:sockets.target:找到与 sockets.target/start 的依赖关系
[4.009157]   systemd[1]:sockets.target:通过删除作业 rpcbind。socket/start 来中断订购周期
[4.018354]   systemd[1]:rpcbind.socket:删除了作业 rpcbind.socket/start 以从 socket.target/start 开始中断订购周期
[跳过]找到订购周期,跳过 RPCbind 服务器激活套接字
[4.049781]   systemd[1]:sockets.target:在 sockets.target/start 上找到订购周期
[4.057568]   systemd[1]:sockets.target:找到与 dbus.socket/start 的依赖关系
[4.064796]   systemd[1]:sockets.target:找到与 sysinit.target/start 的依赖关系
[4.072272]   systemd[1]:sockets.target:找到了对 alignment.service/start 的依赖
[4.080014]   systemd[1]:sockets.target:找到对 basic.target/start 的依赖项
[4.087274]   systemd[1]:sockets.target:找到与 sockets.target/start 的依赖关系
[4.095003]   systemd[1]:sockets.target:通过删除作业 dbus.socket/start 来中断订购周期
[4.103962]   systemd[1]:dbus.socket:删除了作业 dbus.socket/start 以断开从 sockets.target/start 开始的订购周期
[跳过]找到订购周期,跳过 D 总线系统消息总线插座
[4.139703]   systemd[1]:sockets.target:在 sockets.target/start 上找到排序周期
[4.147488]   systemd[1]:sockets.target:找到 avahi-daemone.socket/start 的依赖项
[4.155463]   systemd[1]:sockets.target:找到了对 sysinit.target/start 的依赖
[4.162966]   systemd[1]:sockets.target:找到对 alignment.service/start 的依赖
[4.170708]   systemd[1]:sockets.target:找到与 basic.target/start 的依赖关系
[4.177967]   systemd[1]:sockets.target:找到与 sockets.target/start 的依赖关系
[4.185440]   systemd[1]:sockets.target:通过删除作业 avahi-daemon.socket/start 来中断订购周期
[4.195094]   systemd[1]:Avahi-daemon.socket:删除了作业 avahi-daemon.socket/start 以断开从 socket.target/start 开始的订购周期
[跳过]找到订购周期,跳过 Avah...S/DNS-SD 堆栈激活套接字
[4.229684]   systemd[1]:sockets.target:在 sockets.target/start 上找到订购周期
[4.237468]   systemd[1]:sockets.target:找到 dropbear.socket/stop 的依赖项
[4.244946]   systemd[1]:sockets.target:找到了对 sysinit.target/start 的依赖关系
[4.252422]   systemd[1]:sockets.target:找到对 alignment.service/start 的依赖
[4.260179]   systemd[1]:sockets.target:找到了对 basic.target/start 的依赖项
[4.267438]   systemd[1]:sockets.target:找到了对 sockets.target/start 的依赖项
[4.274912]   systemd[1]:sockets.target:通过删除作业 dropbear.socket/stop 来中断订购周期
[4.284130]   systemd[1]:Dropbear.socket:删除了作业 dropbear.socket/stop 以从 sockets.target/start 开始中断订购周期
[跳过]找到订购周期,跳过 dropbear.socket
[4.320603]   systemd[1]:basic.target:找到 basic.target/start 上的订购周期
[4.328040]   systemd[1]:basic.target:找到了对 sysinit.target/start 的依赖
[4.333535351]   systemd[1]:basic.target:找到对 alignment.service/start 的依赖
[4.342915]   systemd[1]:basic.target:找到了对 basic.target/start 的依赖性
[4.350044]   systemd[1]:basic.target:通过删除作业 alignment.service/start 来中断订购周期
[4.359350]   systemd[1]:已删除 alignment.service:作业 alignment.service/start 以从 basic.target/start 开始中断订购周期
[跳过]找到订购周期,跳过 alignment.service
[4.402850]   systemd[1]:已达到目标交换。
[ 确定 ]已达到目标交换。
[4.429603]   systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
[ 确定 ]已到达目标远程文件系统。
[4.459703]   systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
[ 确定 ]收听 Journal Socket (/dev/log)。
[4.489617]   systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
[ 确定 ]侦听 Syslog 套接字。
[4.509825]   systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[ 确定 ]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[4.539708]   systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[ 确定 ]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[4.569546]   systemd[1]:已达到目标路径。
[ 确定 ]已到达目标路径。
[4.589902]   systemd[1]:侦听名为 Pipe 的/dev/initctl 兼容性。
[ 确定 ]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
[4.619657]   systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
[ 确定 ]正在侦听 udev 控制套接字。
[4.651040]   systemd[1]:创建的层系统层。
[ 确定 ]已创建切片系统切片。
[4.680344]   systemd[1]:创建的片系统序列\x2dgetty.slice。
[ 确定 ]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
[4.710232]   systemd[1]:创建的层用户和会话层。
[ 确定 ]已创建层用户和会话层。
[4.739576]   systemd[1]:已达到目标层面。
[ 确定 ]已到达目标层面。
[4.759778]   systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
[ 确定 ]侦听网络服务 Netlink 套接字。
[4.790274]   systemd[1]:创建的 slice system-Getty.slice。
[ 确定 ]已创建片 system-Getty.slice。
[4.820589]   systemd[1]:在 Journal Socket 上收听。
[ 确定 ]收听日志套接字。
[4.851894]   systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
        正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
[4.872561]   systemd[1]:正在启动安装虚拟控制台...
        正在启动设置虚拟控制台...
[4.912140]   systemd[1]:正在启动日志服务...
        正在启动日记账服务...
[4.951564]   systemd[1]:正在启动加载内核模块...
        正在启动加载内核模块...
[4.981534]   systemd[1]:正在安装调试文件系统...
[4.994795]   CMEMK 模块:参考 Linux 版本4.4.84
        正在安装调试文件系统...
[5.017914]   未指定物理内存
[5.030170]   cmemk 已初始化
[5.035521]   systemd[1]:正在安装临时目录...
[5.059664]   cryptodev:已加载驱动程序1.8。
        正在安装临时目录...
[5.092583]   systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
        正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...[5.134457]   EXT4-FS (mmcblk1p2):已重新装载。 OPTS:(空)

[5.162430]   systemd[1]:开始为当前内核创建所需的静态设备节点列表...
        正在开始创建所需 st 的列表... 当前内核的节点...
[5.199815]   systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
[ 确定 ]正在侦听 udev 内核套接字。
[5.22995]   systemd[1]:达到目标插座。
[ 确定 ]已达到目标套接字。
[5.256774]   systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[ 确定 ]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[5.289785]   systemd[1]:已安装调试文件系统。
[ 确定 ]已安装调试文件系统。
[5.320528]   systemd[1]:挂载的临时目录。
[ 确定 ]已挂载的临时目录。
[5.349874]   systemd[1]:已启动日志服务。
[ 确定 ]已启动日志服务。
[ 确定 ]已启动设置虚拟控制台。
[ 确定 ]已开始加载内核模块。
[ 确定 ]已开始重新装载根和内核文件系统。
[ 确定 ]已开始为当前内核创建所需的 sta...ce 节点列表。
        正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
        正在启动 udev 冷插拔所有设备...
        正在开始应用内核变量...
        正在开始将日志刷新到持久存储...
[ 确定 ]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
[ 确定 ]已开始应用内核变量。
[6.163486]   systemd-journale[125]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
[ 确定 ]已开始将日志刷新到持久存储。
        正在启动 udev 内核设备管理器...
[ 确定 ]已达到目标本地文件系统(预)。
        安装/media/ram...
        安装/var/volatile...
[ 确定 ]已安装/var/volatile.
[ 确定 ]已安装/media/ram.
[ 确定 ]已启动 udev 内核设备管理器。
        正在启动加载/保存随机种子...
[ 确定 ]已到达目标本地文件系统。
        正在开始创建易失性文件和目录...
[ 确定 ]已开始加载/保存随机种子。
[ 确定 ]已开始创建易失性文件和目录。
[7.266081]   OMAP-rproc 588200.IPU:分配的保留存储器节点 ipu1_CMA@9d000000
[7.362823]    remoteproc0:588200.IPU 可用
[7.36731]    remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[7.489481]    remoteproc0:二进制格式尚未最终确定,并且还不能保证向后兼容性。
[7.590097]   TVP5158 4-0058:无法连接到 OD_PROBE
[7.595616]   OMAP-rproc 5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2_CMA@95800000
[7.676276]    remoteproc1:5502000.IPU 可用
[ OK ] started udev 冷插拔所有设备。[7.684062]    remoteproc1:注意:remoteproc 仍在开发中,并被视为实验。

[7.842224]    remoteproc1:二进制格式尚未最终确定、并且尚未保证向后兼容性。
[7.870856]    remoteproc0:注册的 virtio0 (类型7)
[7.975693]   TVP5158 4-0058:无法连接到 OD_PROBE
[7.980747]   OMAP-rng 48090000.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
[8.010428]   TVP5158 4-0058:无法连接到 OD_PROBE
[8.015720]   OMAP-DES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:2.2
[ 确定 ]找到设备/dev/ttyS0.
[8.093663]   TVP5158 4-0058:无法连接到 OV_PROBE
[8.098398]   OMAP-rproc 40800000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp1_CMA@99000000
        正在启动网络时间同步...
        正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
[8.158867]    remoteproc2:40800000.DSP 现已推出
[8.186315]    remoteproc1:注册的 virtio1 (类型7)
[8.197207]    remoteproc2:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[8.281375]    remoteproc2:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
[ 确定 ]已开始网络时间同步。
[8.425144]   TVP5158 4-0058:无法连接到 OD_PROBE
[8.754332]    remoteproc2:registered virtio2 (类型7)
[ 确定 ]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
[ 确定 ]已同步达到目标系统时间。
        正在开始同步系统和硬件时钟...
[失败]无法启动同步系统和硬件时钟。
有关详细信息、请参阅'stemctl status sync-clocks.service'。
[9.3555836]   OMAP-WDT:OMAP 看门狗计时器修订版0x01:初始超时60秒
[9.396127]   CAN 器件驱动程序接口
[9.462662]   TVP5158 4-0058:无法连接到 OV_PROBE
[9.468327]   OMAP-SHIM 4b101000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
[9.576009]   TVP5158 4-0058:无法连接到 OD_PROBE
[9.580726]   OMAP-AES 4b500000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
[9.646462]   OMAP-AES 4b700000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
[9.652570]   TVP5158 4-0058:无法连接到 OD_PROBE
[9.673760]   c_CAN_platform 4ae3c000.can: c_CAN_platform 设备已注册(regs=fce3c000、IRQ=355)
[9.684995]   TVP5158 4-0058:无法连接到 OD_PROBE
[ 确定 ]已达到目标系统初始化。
[ 确定 ]开始每日清理临时目录。
[9.763443]   TVP5158 4-0058:无法连接到 OD_PROBE
[ 确定 ]达到目标计时器。
[9.793582]   [DRM]在次要版本1上初始化 PVR 1.14.3699939 20110701
[ 确定 ]已到达目标基本系统。
        正在启动 TI 多核工具 Daemon ...
[9.859685]   TVP5158 4-0058:无法连接到 OD_PROBE
[ 确定 ]已启动内核日志服务。
        正在启动允许用户会话...
        正在启动网络服务...
        正在开始打印有关 GPLv3封装的通知...
[ 确定 ]使用 ipsec.conf 启动 StrongSwan IPsec IKEv1/IKEv2守护程序。
        正在开始保存/恢复声卡状态...
        正在启动 uim-sysfs.service ...
[ 确定 ]已启动系统日志服务。
[10.420287]  net eth1:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
[10.448604]  TVP5158 4-0058:无法连接到 OD_PROBE
[ 确定 ]已启动网络服务。
[失败]无法启动 TI 多核工具守护程序。
有关详细信息、请参阅'stemctl status ti-mct-demon.service'。
[ 确定 ]已启动允许用户会话。
[10.555081]  TVP5158 4-0058:无法连接到 OD_PROBE
[10.574383]  net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.4
[10.66968]  净 eth0:ALE 表大小1024
[[032m OK  ]已开始保存/恢复声卡状态。
[10.907857]  NET:注册协议系列15.
[11.195191]  net eth1: Phy found : id is : 0x2000a231
[11.432358]  IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth1:链路未就绪
[11.519412]  net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
[11.663640]  正在初始化 XFRM netlink 套接字
[11.852679]  net eth0: Phy found : id is : 0x2000a231
[11.930719]  IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
[12.331239]  random:非阻塞池已初始化
[13.59853]   remoteproc0:加电588200.IPU
[13.703353]   remoteproc0:引导 FW 映像 dra7-ipu1-fw.xem4,大小为4794908
[13.8065500]  OMAP-iommu 588820.MMU:588820.MMU:2.1版
[13.885851]   remoteproc0:远程处理器5882000.IPU 现已启动
[13.962321]  virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
[13.967877]  virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-client-sample addr 0x32
[13.998494]  virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-client-sample addr 0x33
[14.009859]  TVP5158 4-0058:无法连接到 OD_PROBE
[14.055213]   remoteproc1:为5502000.IPU 加电
[14.063019]  virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-OMX addr 0x3c
[14.105905]   remoteproc1:引导 FW 映像 dra7-ipu2-fw.xem4、大小为3743112
[14.120862]  virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x65
[14.171816]  OMAP-IMU 55082000.MMU:55082000.MMU:版本2.1
[14.608082]   remoteproc1:远程处理器5502000.IPU 现已启动
[14.679732]  virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg 主机处于联机状态
[14.685280]  virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x65
[14.712443]  virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x66
[14.732934]  TVP5158 4-0058:无法连接到 OD_PROBE
[14.760740]   remoteproc2:为40800000.DSP 加电
[14.834595]   remoteproc2:引导 FW 映像 dra7-dsp1-fw.xe66、大小为5635840
[14.886615]  OMAP-hwmod:mu0_dsp1:_wait_target_disable 失败
[14.892523]  OMAP-IMU 40d01000.MMU:40d01000.MMU:版本3.0
[14.898478]  OMAP-iommu 40d020.MMU:40d020.MMU:版本3.0
[14.950480]  TVP5158 4-0058:无法连接到 OD_PROBE
[15.074222]   remoteproc2:远程处理器40800000.DSP 现已启动
[15.127682]  virtio_rpmsg_bus virtio2:rpmsg 主机处于联机状态
[15.133296]  virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg-client-sample addr 0x32
[15.169789]  virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg-client-sample addr 0x33
[15.182906]  TVP5158 4-0058:无法连接到 OD_PROBE
[15.232084]  virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg-OMX addr 0x3c
[15.324949]  rpmsg_RPC rpmsg3:使用 src 1024 dst 101探测服务 rpc_example_2
[15.333627]  virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x65
(小部分
秘书长的报告
注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:
       自动配置
       binutils-dev
       binutils
       野牛开发
       野牛
       CPP-symLinks
       CPP
       dosfstools
       G++-symLinks
       G++
       gawg-dev
       嘎嘎
       GCC-symLinks
       GCC
       gdb
       gdbc6x
       gdbserver
       gstreamer1.0-libav
       libcairo-perf-utils
       libgmp10
       利比德11.
       libmpc3.
       libmpfr4
       M4开发
       M4
       制造
       网络
       分配
       swig-dev
       请轻扫

如果您不想分发 GPLv3组件、请删除  15.370511] TVP5158 4-0058:无法访问 OD_PROBE

之前的上述封装。  这可以通过 Usig 来完成
opkg remove 命令。  即:
   拆下视千克
其中 是上面列表中打印的名称

注:如果软件包与您的另一个软件包有关系
     将通知相关软件包。  您应该这样做
     在中使用--force-remove-of dependent-packages 选项
     此外、还应移除相关封装
(小部分
(小部分
 15.407963] rpmsg_RPC rpmsg4:使用 src 1024 dst 101探测服务 DCE-callback
[15.472205]  rpmsg_RPC rpmsg9:使用 src 1024 dst 101探测服务 rpc_example_4
[15.52344]  rpmsg_RPC rpmsg3:已发布的函数= 8
[15.548227]  rpmsg_RPC rpmsg9:已发布函数= 8
[[;32m OK  ]已启动有关 GPLv3软件包的打印通知。
[15.595831]  TVP5158 4-0058:无法连接到 OD_PROBE
[15.670816]  TVP5158 4-0058:无法连接到 TO_PROBE
[15.675324]  rpmsg_RPC rpmsg4:已发布函数= 4
[15.683346]  rpmsg_RPC rpmsg5:使用 src 1025 dst 102探测服务 rpmsg-DCE
[15.720251]  TVP5158 4-0058:无法连接到 OD_PROBE
[15.724753]  rpmsg_RPC rpmsg5:已发布的函数= 9
[15.964897]  TVP5158 4-0058:无法连接到 OD_PROBE
[16.040361]  usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[16.054610]  usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
[16.07623]  usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
[16.105906]  dwc3 48890000.usb: OTG:注册的主主机 xhci-hcd.5.auto
[16.127709]  dwc3 48890000.usb: OTG:已注册共享主机 xhci-hcd.5.auto
[16.151577]  dwc3 48890000.usb: OTG:直到小工具寄存器才可启动
[16.158357]  TVP5158 4-0058:无法连接到 OD_PROBE
[16.184529]  xhci-hcd xhci-hcd.6.auto: xHCI 主机控制器
[16.200941]  xhci-hcd xhci-hcd.6.auto:注册了新的 USB 总线,分配了总线编号1
[16.226111]  xhci-hcd xhci-hcd.6.auto: HCC 参数0x0220f04c HCI 版本0x100奇数0x00210010
[16.259804]  xhci-hcd xhci-hcd.6.auto: IRQ 499、IO 内存0x488d0000
[16.283458]  集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
[16.294636]  集线器1-0:1.0:检测到1个端口
[16.313445]  TVP5158 4-0058:无法连接到 OD_PROBE
[16.318171]  xhci-hcd xhci-hcd.6.auto: xHCI 主机控制器
[16.328848]  TVP5158 4-0058:无法连接到 OD_PROBE
[16.341614]  xhci-hcd xhci-hcd.6.auto:注册新 USB 总线、分配的总线编号2.
[[;32m OK  ]侦听加载/保存射频终止开关状态 DEV/rfkill Watch。[16.358588]  USB USB2:我们不知道此主机的 LPM 算法,禁用 LPM。

[ 确定 ]已到达目标声卡。
[16.390733]  集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
[16.398147]  集线器2-0:1.0:检测到1个端口
[ 确定 ]已在 tty1上启动 Getty。
[16.416113]  TVP5158 4-0058:无法连接到 OD_PROBE
[16.435387]  TVP5158 4-0058:无法连接到 OD_PROBE
[ 确定 ]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
[ 确定 ]已到达目标网络。
        正在启动具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Webserver ...
        正在开始网络名称解析...
[ 确定 ] Lightning 启动了具有轻量级系统要求的 Fast Webserver。
[ 确定 ]已开始网络名称解析。
[ 确定 ]已启动 uim-sysfs.service。
        正在启动 rc.pvr.service ...
[17.040221]  PVR_K:UM DDK-(3699939)和 KM DDK-(3699939)匹配。 [确定]
[ 确定 ]已启动 rc.pvr.service。
        正在启动 LSB:Dropbear Secure Shell 服务器...
        正在启动 weston.service ...
[ 确定 ]已启动 weston.service。
        正在启动 tiipclad-demon.service ...
        正在启动 telnetd.service ...
[ 确定 ]已启动 telnetd.service。
[ 确定 ]已启动 tiipclad-demon.service。
[ 确定 ]已启动 LSB:Dropbear Secure Shell 服务器。
        正在启动 thttpd.service ...
[ 确定 ]已启动 thttpd.service。
        正在启动 rng-tools.service ...
[ 确定 ]已启动 rng-tools.service。
        正在启动 gdbserverproxy.service ...
[ 确定 ]已启动 gdbserverproxy.service。
        正在启动 matrix-gui-2.0.service ...
[ 确定 ]已启动 matrix-gui-2.0.service。
        正在启动 thermal-zone-init.service ...
[ 确定 ]已启动 thermal-zone-init.service。

 _________                    _________           _        _
| |_ |____  ___| _ |_|_ _||_
|||_|.'|     。 |. ||_|    _|. |||-_| _| _|
||||||||、||  |||| ||||||||||||________________||
             |____|                   |_|

Arago 项目 http://arago-project.org dra7xx-EVM ttyS0

Arago 2016.12 dra7xx-EVM ttyS0

dra7xx-EVM 登录:root
root@dra7xx-EVM:~#[26.173501]  OMAP-hwmod:mu1_dsp1:_wait_target_disable 失败
[26.187564]  OMAP_hwmod:mu0_dsp1:_wait_target_disable 失败
ifconfig -a
CAN0     Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
         NOARP MTU:16 公制:1
         RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
         TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
         冲突:0 txqueuelen:10
         RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)
         中断:99

eth0     Link encap:以太网 HWaddr C8:FD:19:E0:59:78
         上广播多播 MTU:1500 公制:1
         RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
         TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
         冲突:0 txqueuelen:1000
         RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)
         中断:96

ETH1     链路连接:以太网 HWaddr C8:FD:19:E0:59:79
         上广播多播 MTU:1500 公制:1
         RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
         TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
         冲突:0 txqueuelen:1000
         RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)

LO       链路环接:本地环回
         iNet addr:127.0.0.1 掩码:255.0.0.0
         inet6 addr:::1:%132400/128范围:主机
         正在运行 MTU:65536 公制:1的上环回
         RX 数据包:160错误:0丢弃:0超限:0帧:0
         TX 数据包:160错误:0丢弃:0超限:0载波:0
         冲突:0 txqueuelen:1
         RX 字节:12160 (11.8 KiB) TX 字节:12160 (11.8 KiB)

sit0     Link encap:IPv6-in IPv4
         NOARP MTU:1480 公制:1.
         RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
         TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
         冲突:0 txqueuelen:1
         RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)

root@dra7xx-EVM:~#
root@dra7xx-EVM:~#
root@dra7xx-EVM:~#
root@dra7xx-EVM:~#
root@dra7xx-EVM:~# lsmod
使用的模块                 大小  
BC_example             7186 0
xhci_plat_hcd          5311 0
xhci_hcd             109400 1 xhci_plat_hcd
usbcore              195602 2 xhci_plat_hcd、xhci_hcd
rpmsg_RPC             20010 0
dwc3                  64707 0
UDC_CORE              12063 1 dwc3
Virtio_rpmsg_BUS      13486 1 rpmsg_RPC
SHA512_generic         9903 0
SHA512_ARM            12079 0
SHA1_generic           2621 0
SHA1_ARM_NEON          6261 0
SHA1_ARM               3862 1 SHA1_ARM_NEON
MD5                    1897 0
CBC                    2324 0
SHA256_generic         9503 0
SHA256_ARM            12414 1.
HMAC                   2735 1.
drbg                  13425 1.
xfrm_user             23228 2.
xfrm4_tunnel           2040 0
IPCOMP                 2473 0
xfrm_ipcomp            4695 1 ipcomp
支持4                   6465 0
AH4                    5665 0
AF_KEY                27932 0
xfrm_algo              6970 5 AH4、esp4、af_key、xfrm_user、xfrm_ipcomp
ExtCON_USB_GPIO        3756 0
pvrsrvkm             412372 1 bc_example
C_CAN_platform         6604 0
C_CAN                  9718 1 c_CAN_platform
OMAP-AES_DRIVER       19230 0
CAN_DEV               13119 1 c_CAN
OMAP-SHIM             21089 0
OMAP-WDT               4570 0
dwc3_OMAP              5054 0
extcon                13943 3 dwc3、dwc3_OMAP、extcon_USB_GPIO
OMAP-DES              11446 0
OMAP-Rng               4835 0
RNG_CORE               7947 1 OMAP-Rng
omap_remoteproc       13283 3.
Remoteproc            27313 3 omap_remoteproc、virtio_rpmsg_bus、rpmsg_rpc.
virtiio                 7580 2 remoteproc、virtio_rpmsg_bus
virtio_ring           12291 2 remoteproc、virtio_rpmsg_bus
SH_FQ_CODEL           8187 3.
uio_module_drv         7353 0
gdbserverproxy         4671 0
Cryptodev             37405 1.
cmemk                 35174 0
root@dra7xx-EVM:~# insmod
root@dra7xx-EVM:~# cd /lib/mod
-sh:cd:/lib/mod:无此类文件或目录
root@dra7xx-EVM:~# cd /lib/mod
modprobe.d/模块/
root@dra7xx-EVM:~# cd /lib/modules
root@dra7xx-EVM:/lib/modules ls
4.4.4.84-g742f84423d
root@dra7xx-EVM:/lib/modules # cd 4.4.4.84-g742f84423d/
root@dra7xx-EVM:/lib/modules/4.4.84-g742f84423d ls
其他               modules.builtin     modules.devname     modules.symbols.bin
内核              modules.builtin.bin 模块.order
modules.alias       modules.dep         modules.softdep
modules.alias.bin   modules.dep.bin     modules.symbols
root@dra7xx-EVM:/lib/modules/4.4.84-g742f84423d CD kernel/
root@dra7xx-EVM:/lib/modules/4.4.84-g742f84423d/kernel ls
archcrypto      drivers fs      lib     net     sound
root@dra7xx-EVM:/lib/modules/4.4.84-g742f84423d/kernel CD 驱动程序/
root@dra7xx-EVM:/lib/modules/4.4.84-g742f84423d/kernel/drivers ls
ATA        char       GPIO       IIO        MFD        电源      RTC        Virtio
蓝牙  加密     hid        输入      mtd        remoteproc SCSI       w1.
CDROM      extcon     hwmon      介质      net        rpmsg      USB        看门狗
root@dra7xx-EVM:/lib/modules/4.4.84-g742f84423d/kernel/drivers # cd net/
root@dra7xx-EVM:/lib/modules/4.4.84-g742f84423d/kernel/drivers/net # cd wireless/
root@dra7xx-EVM:/lib/modules/4.4.84-g742f84423d/kernel/drivers/net/wireless ls
brcm80211 iwlwifi   mwifex   rt2x00    ti
root@dra7xx-EVM:/lib/modules/4.4.84-g742f84423d/kernel/drivers/net/wireless # cd ti/
root@dra7xx-EVM:/lib/modules/4.4.84-g742f84423d/kernel/drivers/net/wireless/ti ls
wl18xx wlcore
root@dra7xx-EVM:/lib/modules/4.4.84-g742f84423d/kernel/drivers/net/wireless/ti # cd wlcore/
root@dra7xx-EVM:/lib/modules/4.4.84-g742f84423d/kernel/drivers/net/wireless/ti/wlcore ls
wlcore.ko      wlcore_sdio.ko wlcore_spi.ko
root@dra7xx-EVM:/lib/modules/4.4.84-g742f84423d/kernel/drivers/net/wireless/ti/wlcore insmod ./wlcore_SDIO.ko
root@dra7xx-evm:/lib/modules/4.4.84-g742f84423d/kernel/drivers/net/wireless/ti/wlcore insmod ./wlcore.ko
[1046.925947] wlcore:未知符号 ieee80211_connection_loss (错误0)
[1046.932430] wlcore:未知符号 ieee80211_iterate_interfaces (错误0)
[1046.9399088] wlcore:未知符号 ieee80211_sched_scan_stopped (错误0)
[1046.948600] wlcore:未知符号 ieee80211_chswitch_done (错误0)
[1046.956386] wlcore:未知符号 ieee80211_free (错误0)
[1046.963021] wlcore:未知符号 ieee80211_probereq_get (错误0)
[1046.969176] wlcore:未知符号 ieee80211_ap_probereq_get (错误0)
[1046.977235] wlcore:未知符号 ieee80211_nullfunc_get (错误0)
[1046.984248] wlcore:未知符号 ieee80211_pspoler_get (错误0)
[1046.991134] wlcore:未知符号 ieee80211_register_HW (错误0)
[1046.997181] wlcore:未知符号 ieee80211_restart_HW (错误0)
[1047.004757] wlcore:未知符号 ieee80211_get_hdlen_fher_skb (错误0)
[1047.012391] wlcore:未知符号 ieee80211_stop_rx_BA_session (错误0)
[1047.019052] wlcore:未知符号 ieee80211_WAKE_queue (错误0)
[1047.026702] wlcore:未知符号 ieee80211_find_sta (错误0)
[1047.033423] wlcore:未知符号 wiph_TO_ieee80211_HW (错误0)
[1047.040370] wlcore:未知符号 ieee80211_queue_Delayed_work (错误0)
[1047.047029] wlcore:未知符号 ieee80211_proberesp (错误0)
[1047.054938] wlcore:未知符号 ieee80211_lese_in_channel_expired (错误0)
[1047.063099] wlcore:未知符号 ieee80211_WAKE_QUEUES (错误0)
[1047.069148] wlcore:未知符号 ieee80211_report_low_ack (错误0)
[1047.077089] wlcore:未知符号 ieee80211_free_txskb (错误0)
[1047.083934] wlcore:未知符号 ieee80211_alloc_hw_nm (错误0)
[1047.090897] wlcore:未知符号 rfc1042_HEADER (错误0)
[1047.096350] wlcore:未知符号 ieee80211_TX_STATUS (错误0)
[1047.103840] wlcore:未知符号 ieee80211_stop_queue (错误0)
[1047.110710] wlcore:未知符号 ieee80211_READY_ON_CHANNEL (错误0)
[1047.117195] wlcore:未知符号 ieee80211_stop_queue (错误0)
[1047.124856] wlcore:未知符号 eee80211_CQM_BEAKER_LOW_NOTIFY (错误0)
[1047.132755] wlcore:未知符号 cfg80211_find_ie (错误0)
[1047.138379] wlcore:未知符号 ieee80211_sched_scan_results (错误0)
[1047.146652] wlcore:未知符号 ieee80211_scan_completed (错误0)
[1047.153830] wlcore:未知符号 ieee80211_iterate_active_interfaces_at原 子(错误0)
[1047.162588] wlcore:未知符号 ieee80211_channel_TO_frequency (错误0)
[1047.170281] wlcore:未知符号 ieee80211_unregister_HW (错误0)
[1047.176519] wlcore:未知符号 ieee80211_beacon _get_Tim (错误0)
[1047.184441] wlcore:未知符号 ieee80211_hdlen (错误0)
[1047.190940] wlcore:未知符号 ieee80211_CQM_RSSI_notify (错误0)
[1047.197345] wlcore:未知符号 ieee80211_frequency 至通道(错误0)
[1047.205854] wlcore:未知符号 ieee80211_queue_work (错误0)
[1047.212699] wlcore:未知符号 ieee80211_sta_ps_transition (错误0)
[1047.219288] wlcore:未知符号 cfg80211_find_vender_ie (错误0)
[1047.227149] wlcore:未知符号 ieee80211_ca_finish (错误0)
[1047.233980] wlcore:未知符号 ieee80211_Rx_NAPI (错误0)
insmod:错误:无法插入模块./wlcore.ko:模块中的未知符号
root@dra7xx-EVM:/lib/modules/4.4.84-g742f84423d/kernel/drivers/net/wireless/ti/wlcore ls
wlcore.ko      wlcore_sdio.ko wlcore_spi.ko
root@dra7xx-EVM:/lib/modules/4.4.84-g742f84423d/kernel/drivers/net/wireless/ti/wlcore modprobe wlcore
root@dra7xx-EVM:/lib/modules/4.4.84-g742f84423d/kernel/drivers/net/wireless/ti/wlcore #[1061.514496] cfg80211:已更新世界监管域:
[1061.519727] cfg80211: DFS 主设备区域:未设置
[1061.524101] cfg80211:  (start_freq - end_freq @带宽)、(max_antenna_gain、max_EIRP)、(dfs_cac_time)
[1061.543046] cfg80211:  (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[1061.551166] cfg80211:  (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[1061.559205] cfg80211:  (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[1061.569727] cfg80211:  (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[1061.579254] cfg80211:  (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
[1061.590464] cfg80211:  (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
[1061.598593] cfg80211:  (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[1061.608278] cfg80211:  (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz)、(N/A、0 MBM)、(N/A)

root@dra7xx-EVM:/lib/modules/4.4.84-g742f84423d/kernel/drivers/net/wireless/ti/wlcore
root@dra7xx-EVM:/lib/modules/4.4.84-g742f84423d/kernel/drivers/net/wireless/ti/wlcore
root@dra7xx-EVM:/lib/modules/4.4.84-g742f84423d/kernel/drivers/net/wireless/ti/wlcore ls
wlcore.ko      wlcore_sdio.ko wlcore_spi.ko
root@dra7xx-EVM:/lib/modules/4.4.84-g742f84423d/kernel/drivers/net/wireless/ti/wlcore lsmod
使用的模块                 大小  
Wlcore               181887 0
mac80211             357826 1 wlcore
cfg80211             221800 2 mac80211、wlcore
wlcore_SDIO            6911 0
BC_example             7186 0
xhci_plat_hcd          5311 0
xhci_hcd             109400 1 xhci_plat_hcd
usbcore              195602 2 xhci_plat_hcd、xhci_hcd
rpmsg_RPC             20010 0
dwc3                  64707 0
UDC_CORE              12063 1 dwc3
Virtio_rpmsg_BUS      13486 1 rpmsg_RPC
SHA512_generic         9903 0
SHA512_ARM            12079 0
SHA1_generic           2621 0
SHA1_ARM_NEON          6261 0
SHA1_ARM               3862 1 SHA1_ARM_NEON
MD5                    1897 0
CBC                    2324 0
SHA256_generic         9503 0
SHA256_ARM            12414 1.
HMAC                   2735 1.
drbg                  13425 1.
xfrm_user             23228 2.
xfrm4_tunnel           2040 0
IPCOMP                 2473 0
xfrm_ipcomp            4695 1 ipcomp
支持4                   6465 0
AH4                    5665 0
AF_KEY                27932 0
xfrm_algo              6970 5 AH4、esp4、af_key、xfrm_user、xfrm_ipcomp
ExtCON_USB_GPIO        3756 0
pvrsrvkm             412372 1 bc_example
C_CAN_platform         6604 0
C_CAN                  9718 1 c_CAN_platform
OMAP-AES_DRIVER       19230 0
CAN_DEV               13119 1 c_CAN
OMAP-SHIM             21089 0
OMAP-WDT               4570 0
dwc3_OMAP              5054 0
extcon                13943 3 dwc3、dwc3_OMAP、extcon_USB_GPIO
OMAP-DES              11446 0
OMAP-Rng               4835 0
RNG_CORE               7947 1 OMAP-Rng
omap_remoteproc       13283 3.
Remoteproc            27313 3 omap_remoteproc、virtio_rpmsg_bus、rpmsg_rpc.
virtiio                 7580 2 remoteproc、virtio_rpmsg_bus
virtio_ring           12291 2 remoteproc、virtio_rpmsg_bus
SH_FQ_CODEL           8187 3.
uio_module_drv         7353 0
gdbserverproxy         4671 0
Cryptodev             37405 1.
cmemk                 35174 0
root@dra7xx-EVM:/lib/modules/4.4.84-g742f84423d/kernel/drivers/net/wireless/ti/wlcore ls
wlcore.ko      wlcore_sdio.ko wlcore_spi.ko
root@dra7xx-evm:/lib/modules/4.4.84-g742f84423d/kernel/drivers/net/wireless/ti/wlcore CD .
root@dra7xx-EVM:/lib/modules/4.4.84-g742f84423d/kernel/drivers/net/wireless/ti ls
wl18xx wlcore
root@dra7xx-EVM:/lib/modules/4.4.84-g742f84423d/kernel/drivers/net/wireless/ti # cd wl18xx/
root@dra7xx-EVM:/lib/modules/4.4.84-g742f84423d/kernel/drivers/net/wireless/ti/wl18xx ls
wl18xx.ko
root@dra7xx-evm:/lib/modules/4.4.84-g742f84423d/kernel/drivers/net/wireless/ti/wl18xx insmod ./wl18xx.ko
root@dra7xx-EVM:/lib/modules/4.4.84-g742f84423d/kernel/drivers/net/wireless/ti/wl18xx ls -al
drwxr-xr-x   2 root             4096 2017年12月27 日。
drwxr-xr-x   4 root             4096 2017年12月27 日。
-rw-r--r--   1根    根115488       2017年12月27 日 wl18xx.ko
root@dra7xx-EVM:/lib/modules/4.4.84-g742f84423d/kernel/drivers/net/wireless/ti/wl18xx ifconfig -a
CAN0     Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
         NOARP MTU:16 公制:1
         RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
         TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
         冲突:0 txqueuelen:10
         RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)
         中断:99

eth0     Link encap:以太网 HWaddr C8:FD:19:E0:59:78
         上广播多播 MTU:1500 公制:1
         RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
         TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
         冲突:0 txqueuelen:1000
         RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)
         中断:96

ETH1     链路连接:以太网 HWaddr C8:FD:19:E0:59:79
         上广播多播 MTU:1500 公制:1
         RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
         TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
         冲突:0 txqueuelen:1000
         RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)

LO       链路环接:本地环回
         iNet addr:127.0.0.1 掩码:255.0.0.0
         inet6 addr:::1:%132400/128范围:主机
         正在运行 MTU:65536 公制:1的上环回
         RX 数据包:160错误:0丢弃:0超限:0帧:0
         TX 数据包:160错误:0丢弃:0超限:0载波:0
         冲突:0 txqueuelen:1
         RX 字节:12160 (11.8 KiB) TX 字节:12160 (11.8 KiB)

sit0     Link encap:IPv6-in IPv4
         NOARP MTU:1480 公制:1.
         RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
         TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
         冲突:0 txqueuelen:1
         RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)

root@dra7xx-EVM:/lib/modules/4.4.84-g742f84423d/kernel/drivers/net/wireless/ti/wl18xx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请确认、您正在使用 SDK 版本本身的二进制文件、而无需重新构建。 您是否正在使用 COM8Q 或 COM8模块?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

     我们已经通过本地 FAE 解决了这个问题。 本文档中未提及的开关需要进行调整。 之后一切都很好。

    此致、