This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:云 OTA

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/668758/cc3220s-launchxl-cloud-ota

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL

你(们)好

根据云 OTA 示例、使用 CDN 是必需的。  
但是、我最近的服务器端不支持 CDN、并且无法为我们的应用程序使用 GitHub/dropbox、是否可以使用 http GET 方法将.tar 文件下载到串行闪存并执行 OTA 功能?

谢谢
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不确定、但可能可以使用自定义 CDN 选项(第10节)? 或者、另一个选项可能是下载.tar 文件、然后使用本地链接支持(第9节)。
    参考:
    www.ti.com/.../swra510.pdf

    谢谢、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    在服务器资源(.tar 文件)上使用 HTTP GET 绝对是可能的、也可能更加简单

    亚伦