This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:使用 CC3200 Launchpad 对 CC3220MODA 进行编程

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3220SF, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/669318/cc3220moda-programming-the-cc3220moda-using-the-cc3200-launchpad

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:CC3200CC3220SFCC1310

你(们)好
我想通过 cc3200 launchpad 对 cc3220 Moda 进行编程。 但我没有成功。
我的步骤:

1)我遵循此 pdf .I 已 成功上传服务包。(设备类型:cc3220SF,设备模式:开发,服务包文件 ti\simplelink_cc32xx_sdk_1_60_00_04\tools\cc32xx_tools\servicepack-cc3x20/sp_3.6.0.3_2.0.0.0_2.2.0.6.bin)

  

2)但我的问题2或4线编程

cc3220 moda   cc3200 launchpad

  nRESET        ->  RST

  TMS          ->  TMS

  TCK           ->  TCK

  TDI           ->   TDI

  GND          -> GND

  VBat1和 Vbat2  -> VCC

尝试编程到4线制 SOP=000 (CCS->empty_cc3220sf......  ->targetConfigs ->cJTAG (1149.7) 4引脚标准模式)

尝试编程到2线 SOP=001 (CCS->empty_cc3220sf......  ->targetConfigs -> cJTAG (1149.7) 2引脚高级模式)

错误消息:

无法访问设备寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包7.0.100.0)

我在哪里出错了? 请帮帮我。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在 CCS 目标中设置了什么连接? 您不应忘记、在 CC3200 LaunchPad 上使用的是基于 FTDI 的调试器(XDS100)、而是 CC3220 LaunchPad 上的 XDS110。

    BTW... 您是否已连接 TDO?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我已经连接了 TDO。 我忘记了写入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用 cc1310 LaunchPad 解决了问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很好。 CC1310 LaunchPad 使用 XDS110调试器。 与 CC3220 LaunchPad 相同。

    1月