This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:预编程 CC3220MODSM2MOBR 和安全性

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC3120, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/668279/cc3220mod-preprogramming-cc3220modsm2mobr-and-security

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件:CC3220SCC3120UNIFLASH

在 合同制造之前、是否有任何人成功地与供应商对 CC3220MODSM2MOBR 进行了预编程?  我与 Digi-Key 谈过、他们说他们没有支持它的设备。  此外、我的第二个关注点是代码安全。  是否有任何方法来保护我发送给对 cc3220进行预编程的人的代码?  我的理解是、一旦代码在器件上、代码就很安全、难以进行反向工程窃取?  这是真的吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    是的、串行闪存内容经过加密、以确保代码和数据安全。 也可以对编程映像进行加密(根据 NWP 手册) l:
    4.对于安全映像(可以为 CC3120、CC3220S、CC3220F 创建安全映像):
    a.将 SOP 设置为 UART 编程模式(010)。
    b.使用 Image Creator 工具设置加密密钥(设置密钥后、会重置器件)。 。
    器件提取过程自动开始。 加密密钥的设置由映像完成
    创建器工具。
    c.对于 CC3220/S/F 器件:将 SOP 设置为000
    d.对器件进行 POR。


    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    我仍然不明白如何创建编程映像以进行加密。 我在 uniflash 中看到密钥的位置、但我不明白加密的好处是什么、以及 cc3220如何解密、甚至是该过程的工作方式。 我阅读了 NWP 手册中有关对加密映像进行编程的部分、但它没有详细解释。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:
    NWP 手册和 Image Creator 用户指南中提供了相关说明。 基本上、您可以将加密的映像编程到器件上、然后使用密钥"解锁"。 也许合同制造商会对加密的映像进行编程、但您个人仍需要稍后使用 UART 接口来激活器件... 我还不知道有人使用这一特定功能。
    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来它对我没有太大帮助。 感谢您的进一步解释。