This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:服务器证书验证

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/668329/cc3220mod-server-certificate-verification

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

尊敬的 TI 团队:

 

目前、我们正在使用来自 A 的特定根证书验证 CC3220SF 与公司服务器的连接

由于 A 不会为我们提供新证书、当前证书将在明年到期、因此我们必须转到其他证书提供商 B

 

是否可以根据一组根证书进行验证,而不是针对一个特定的根证书进行验证?

这可以是我们选择的证书集、也可以是 TI 服务包中已有的证书集。

您是否有一个或两个解决方案的示例?

提前非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    您必须尝试连接一个证书、然后连接下一个证书。 无法为连接尝试指定多个根证书

    亚伦