This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220:#Elif CC32XX

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/668126/ccs-cc3220-elif-cc32xx

器件型号:CC3220

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我将查看 power_measurement、platform.c 的示例

在函数 isWokenFromHib (void)中、我认为#Elif CC32XX 表达式无效:

bool isWokenFromHIB (void)
{
#ifdef __MSP432P401R__
/*从保留状态读取唤醒原因*/
返回 false;
#Elif CC32XX
if (MAP_PRCMSysResetCauseGet ()=PRCM_HIB_EXIT)
{
返回 true;
}
其他
{
返回 false;
}
#endif
} 

并应修改为

bool isWokenFromHIB (void)
{
#ifdef __MSP432P401R__//或#if defined (__MSP432P401R__)
/*从保留状态读取唤醒原因*/
返回 false;
#elif defined (CC32XX)
if (MAP_PRCMSysResetCauseGet ()=PRCM_HIB_EXIT)
{
返回 true;
}
其他
{
返回 false;
}
#endif
} 

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jo、

    我想你在这里有一个观点。 我将对此进行研究。

    亚伦