This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:WPA2安全模式下不接受密码

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/668209/cc3100boost-password-not-accepted-in-wpa2-security-mode

器件型号:CC3100BOOST
我使用连接到 STM32F7发现板的 CC3100 BOOST。 我使用 WPA2安全性将 CC3100器件设置为接入点模式。 
我尝试从运行 Windows 的笔记本电脑连接到 Wifi 网络、并收到"密钥或密码不正确"错误。
我尝试复制并粘贴密码、因此我不会对其进行错误键入、结果相同。
WEP 安全性也会出现此问题,因此我认为此问题并非特定于安全类型。

下面是我使用的配置代码:
从 sl_common.h 文件中摘录:
/*器件以 AP 模式启动时的配置*/
#define SSID_AP_MODE "飞巴巴卡尔" /* AP 模式下 CC3100的 SSID */
#define PASSWORD_AP_MODE "abc" // CC3100 AP 的密码*/
#define SEC_TYPE_AP_MODE SL_SEC_TYPE_WEP //可以采用 SL_SEC_TYPE_WEP 或
* sl_SEC_TYPE_WPA 也是*/ 

从.c 文件中摘录: 
/*将 CC3100配置为在 AP 模式下启动*/
RetVal = sl_WlanSetMode (Role_AP);
if (RetVal < 0)
loop_forever ();

/*配置 CC3100的 SSID */
RetVal = SL_WlanSet (SL_WLAN_CFG_AP_ID、WLAN_AP_OPT_SSID、
PAL_strlen (SSID_AP_MODE)、(_u8 *) SSID_AP_MODE);
if (RetVal < 0)
loop_forever ();

SecType = SEC_TYPE_AP_MODE;
/*配置 AP 模式的安全参数*/
RetVal = SL_WlanSet (SL_WLAN_CFG_AP_ID、WLAN_AP_OPT_SECURITY_TYPE、1、
(_u8 *)&SecType);
if (RetVal < 0)
loop_forever ();

RetVal = sl_WlanSet (sl_WLAN_CFG_AP_ID、WLAN_AP_OPT_PASSWORD、PAL_strlen (password_AP_MODE)、
(_u8 *) PASSWORD_AP_MODE);
if (RetVal < 0)
loop_forever ();

RetVal = sl_Stop (sl_stop_timeout);
if (RetVal < 0)
loop_forever ();

CLR_STATUS_BIT (G_Status、STATUS_BIT_IP_ACQUIRED); 

如果有任何帮助、向我展示从何处开始查找问题、我将不胜感激。