主题中讨论的其他器件:CC3120
您好!
调用 sl_start()后,主机中断线在将 nRESET 和 NHIB 驱动为高电平几毫秒后,通过以下序列变为高电平:
1.当主机中断线路变为高电平时、为初始 XIRQ 提供服务
2、SPI 转换为0x65 0x87 0x78 0x56
3、SPI 接收0xBC 0xDC 0xCD 0xAB 0x08 0x00 0x14 0x00
4、SPI 接收0x28 0x00 0x04 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0.SPI 接收0x33 0x33 0x33 0x33 0x00 0x00 0x00 0x31 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
由于我可以连接到其 AP 网络、因此该模块在此序列后启动并运行、但主机中断线不会下降(使用示波器进行验证)。
这可能是什么原因?
P.S. 我将 STM32F4 MCU 与 IAR EWARM 8.20搭配使用
谢谢、
XH