This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:使用 CC3220 Launchpad 中的 UART 对我自己的 CC3220SF 板进行编程

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH, CC2650, CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/702276/cc3220sf-launchxl-programming-my-own-cc3220sf-board-using-uart-from-cc3220-launchpad

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SFUNIFLASHCC2650CC3220MOD

我正在尝试使用 JTAG 使用 XDS110 OUT 对我自己的 CC3220SF 进行编程。 我有"SOP 至全部"下拉菜单、该下拉菜单应为4W JTAG 模式。

我似乎无法连接到它。 有什么东西我丢失了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jonathan、

    您能否发送配置图片?



    此致、
    Toby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供图片。

    移除 Launchpad 上的所有跳线。
    您可能需要为 PCB 供电(类似文章: e2e.ti.com/.../563053 )

    请告知我们 CCS/Uniflash 是否检测到您的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试过其他论坛显示的那样、但仍然无法连接。 他们没有使用 cc3220、这可能是为什么这对我不起作用的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它应该可以正常工作、正如最近的这篇文章所示: e2e.ti.com/.../703023

    Device Manager (设备管理器)在 Ports (端口)部分显示了哪些设备? 您如何为定制 PCB 供电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它显示在端口的 XDS110上。  

    我使用 USB 连接器为电路板供电。 Uniflash 会看到 Launchpad 并知道它是 CC3220SF、即使所有跳线都已关闭但实际上不会连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有其他想法吗? 与其他论坛中使用的 CC2650相比、CC3220有什么不同之处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Uniflash 无法连接到您的板、因为用于连接的是 UART。 UART 在 XDS110 OUT 连接器上不可用。

    请提供电路板的原理图。 请确保您的 JTAG 连接器方向正确。 此外、您还应检查模块焊接是否存在制造问题。 错误的回流非常常见、尤其是在原型设计阶段。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不理解你吗?

    Uniflash 无法执行 JTAG?   我的板通过 JTAG 进行编程、那么我想用什么对芯片进行编程?  

    我的板上还有另外两个 TI 模块、它们都使用相同的 JTAG 布局、因此我认为这不是问题、但我已经附上了原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于开发、您可以使用 JTAG (从 CCS 或 IAR 进行调试)、但当需要将映像上传到 sFlash 时、您需要通过 UART 使用 Uniflash。 Uniflash 无法在 CC32xx 器件上使用 JTAG。

    仅在开发模式下启用 JTAG。 需要通过 Uniflash 软件解锁器件。 我不确定工厂推出的全新 CC3220MOD 的工作方式。 是否启用 JTAG。 作为第一步、您应该为 Uniflash 进行 UART 连接。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、看起来我需要切换到 UART。

    只需确保。 在切换到 UART 时,SOP1应该被拉高? 这两个 UART 引脚专门用于编程?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    SOP1到高电平是其中一个选项(UARTLOAD_Functional_4WJ 模式)另一个选项可以是 SOP2设置为高电平(UARTLOAD 模式)。 SOP 模式在数据表第6.9. 1章中进行了说明。

    在用于 Uniflash 的 UART 处使用了别名 GPIO_01和 GPIO_02的引脚(模块的引脚46和47)。

    1月