请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1835MOD Thread 中讨论的其他器件:WL1835
我正在开发一个定制板、该定制板将 imx6与 Android 6.0操作系统配合使用、并具有 WL1835 WiFi-BT Molde。 与 BLE 器件连接时、器件连接所需的时间(12-20秒)随机大于正常情况(1-3秒)。 调试后、bt 栈似乎发送寻呼请求(发生 BTM_ BTA_DM_BUSY_LEVEL_EVT)、故障代码为0x4 (HCI_ERR_PAGE_TIMEOUT)。 这将反复循环,直到寻呼请求成功。 我们能否知道这里的问题是什么以及寻呼请求失败的原因。
此致、
Sudar.K.B.