This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3200:使用 TI-RTOS 支持创建 IAR 项目

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/704118/rtos-cc3200-creating-iar-project-with-ti-rtos-support

器件型号:CC3200

工具/软件:TI-RTOS

你好。

如何使用 TI-RTOS 支持创建 IAR 项目?

Wiki 和 TI-RTOS 指南介绍了如何打开示例项目、但我找不到有关创建新项目的任何信息。

当我构建 TI-RTOS 时、我得到了许多头文件和目标文件、但我不明白必须从这些头文件中添加什么才能成功使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们建议通过从 SDK 中导入示例并对其进行修改以适合您的应用来启动您的项目。

    您能否将 IAR 示例刷写到您的器件中?



    此致、
    Toby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我可以使用 IAR 来处理示例(编译、刷写和调试)。
    但如何在不进行重新配置的情况下创建项目提供了示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些头文件和目标文件是作为项目的一部分构建的、例如它需要的驱动程序和库。 这可能是一项乏味的任务、因此我们鼓励您从一个适当的示例开始、该示例将处理依赖项。