请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 CC3220SF
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我们正在尝试解决使用 UniFlash 工具进行刷写时出现的问题。
目前、在调试模式下、我们的项目按预期工作(在 AP 中连接到云并将数据推送到云[exosite])
使用 UniFlash 刷写器件并尝试从闪存运行程序后、我们会遇到-2050错误。 我们怀疑这可能是由于刷写电路板将 AP 从 cc3220sf 存储器中移除。
我们如何永久设置 AP? 我已经尝试过一些 OTA/网络演示、但我有点困惑。
感谢帮助我朝着正确的方向前进!