This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MOD:中国支持5GHz

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/704068/linux-wl1837mod-china-support-for-5ghz

器件型号:WL1837MOD

工具/软件:Linux

各位专家、您好!

我们正在使用 WL1837MOD 并考虑在中国使用它。

  1. 为了在中国使用 WL8、是否足以更改国家/地区代码? 还有事要做吗?
  2.  我们如何支持 WAPI?

此致、

Uchikoshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Uchikoshi、
    "为了在中国使用 WL8、更改国家/地区代码是否足够? 有什么事要做吗?"
    您需要获得中国法规合规认证。 由于该模块已通过 FCC/CE 认证、因此满足中国的合规性要求不应成为问题。 我们的客户在中国使用 WL18xxMOD。 客户可以使用外部实验室 Sporton 进行认证:www.sporton.com.tw。 我还将通过电子邮件发送 Sporton 联系信息。

    "我们如何支持 WAPI?"
    是的、请访问 www.ti.com/.../WILINK8-WIFI-NLCP

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:
    感谢您告知 URL 有关 WAPI 的信息。
    关于在中国使用 WL8模块、我了解需要射频认证。 从软件的角度来看、中国市场是否还有其他工作要做? 我的问题中不包括认证工作。
    此致、
    Uchikoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uchikoshi、
    我们提供 NLCP 驱动程序和相关软件包: www.ti.com/.../wilink8-wifi-nlcp
    客户需要将其移植到其平台,并对其进行评估。

    谢谢
    Saurabh