This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:如何检查 HTTP 服务器是否正在运行?

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/703235/cc3100-how-do-i-check-if-the-http-server-is-running

器件型号:CC3100

我应该使用 sl_NetAppGetServiceList()吗? 是否有使用示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arjun:

    以下是一个示例:

    SlNetAppGetShortServiceIpv4List_t IPServiceList[count];

    int x = sl_NetAppGetServiceList (0、count、
    SL_NetApp_SHAPT_SERVICE_IPV4_TYPE、
    (signed char *) IPServiceList、
    sizeof (IPServiceList));


    此致、
    Toby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会尝试这个、但对于 count=10、我得到-230
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据 www.ti.com/.../swru368b.pdf,即 sl_error_netapp_RX_buffer_length_error...
    请尝试减少计数。