This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:衡量 CC3100SDK 中的 WPA2问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3100SDK, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/702719/cc3100-measures-for-wpa2-issue-in-cc3100sdk

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他器件:、 UNIFLASH

您好!
我知道 CC3100的 WPA2问题已通过此主题修复。
e2e.ti.com/.../632869
您能解释一下用于解决此问题的措施吗?

我不是加密专家、但"GTK 重新密钥"似乎是解决这一问题的一种方法、一般而言。
这是否用于最新的 CC3100SDK?

此致、
松崎武。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takeshi、

    要解决此漏洞、您需要将适当的 ServicePack 上载到 CC3100 (分别是串行闪存)中。 还建议(但不是强制性的)使用最新的 SDK 版本。 服务包可上传:
    -由主机的 sl_文件系统 API 提供
    -由 Uniflash 软件提供
    - OTA 更新(如果使用)

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    那么、您能解释一下在最新 SDK 中应用了哪种技术来解决此漏洞吗?

    此致、
    松崎武
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takeshi、

    我不知道如何修复 Service Pack 中的此特定漏洞。 请等待 TI 的回答。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiers:

    我想了解有关用于解决最新 SDK 中的漏洞的技术的信息。
    此请求来自我的客户、加密专家。

    我知道您不能披露这种技术的相关信息、
    因此、只要一切正常、您就可以了。
    如果不是、也是可以的。

    此致、
    松崎武。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不相信这些信息已发布。