This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:CC3120MOD 上的 IO 规格

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/702819/cc3120mod-the-io-specifications-on-cc3120mod

器件型号:CC3120MOD
主题中讨论的其他器件: CC3120

您好!

您能告诉我以下问题吗?
我参考 CC3120MOD 的数据表。

48和49的引脚是什么?
 数据表的4.1 (图4-1)中将这些引脚描述为 TEST_58和 TEST_59;但是4.2 (表4-1)没有描述。
 此外、表4-2中的这些引脚为 NC。

TEST_58、TEST_59、TEST_60和 TEST_62的引脚方向是什么?
 4.2 (表4-1)和7.1.1 (图7-1)之间的方向似乎不同。

FLASH_SPI_MISO、FLASH_SPI_NCS_IN、FLASH_SPI_CLK 和 FLASH_SPI_MOSI 的引脚方向是什么?
 4.2 (表4-1)和7.1.1 (图7-1)之间的方向似乎不同。

SOP0、SOP1和 SOP2的引脚方向是什么?
 4.2中的 I/O 类型(表4-1)为"-"。

5.应该将什么连接到22? 这是 NC 吗?
 4.2 (表4-1)和4.3 (表4-2)中未描述该引脚。

引脚(I/O 类型为"O"、复位时的状态和休眠状态为"Hi-Z")是否为三态输出?

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nomo、

    CC3120MOD BoosterPack 的硬件设计可能会让您对问题有所了解。
    www.ti.com/.../BOOSTXL-CC3120MOD

    查看 CC3120MOD BoosterPack 的原理图、您可以看到引脚48和49分别连接到 CC_WLRS232_TX 和 CC_WLRS232_RX。
    根据这篇文章( e2e.ti.com/.../569248 ),我相信这些引脚具有相同的功能。 也就是说、它们用于通过 RS232直接与 wl18xx 芯片通信、主要用于使用 RTTT 工具进行调试/认证。

    查看 CC3120MOD BoosterPack 的原理图、您可以看到 test_58是输出、test_59是输入。
    TEST_60和 TEST_62均为输出。

    FLASH_SPI_MISO、FLASH_SPI_NCS_IN、FLASH_SPI_CLK 和 FLASH_SPI_MOSI 用作模块内部串行闪存的外部接口。 每当刷写器件时、您都需要将器件保持在复位状态(这是为了避免 SPI 总线争用)。 因此、从 CC3120MOD 的角度来看、FLASH_SPI_MISO 为输出、FLASH_SPI_NCS_IN 为输入、FLASH_SPI_CLK 为输入、FLASH_SPI_MOSI 为输入(实际上、串行闪存是从器件、而不是模块内的 CC3120)。 但是、从模块内 CC3120器件的角度来看、引脚的作用相反、因为 CC3120通常用作串行闪存的 SPI 主器件。
    有关图、请参阅 www.ti.com/.../swra569.pdf 第4节。

    4.在 nRESET (拉高或拉低)时读取 SOP 引脚。 我想可以说它们是输入、但它类似于将 GND 分类为输入或输出。
    SOP 引脚的功能是将器件恢复为默认配置(数据表的第6.5节)。

    5、正确、引脚22应为 NC。

    6.情况应该是这样。



    此致、
    Toby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tobi-San、您好!

    感谢你的答复。
    一切都很清楚。
    如果还有其他问题、我将发布另一个主题。

    此致、
    Nomo