This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:CC3200MOD

Guru**** 2769405 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/703332/cc3200mod-cc3200mod

器件型号:CC3200MOD
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我正在 CC3200MOD Launchpad 上使用 HTTP 服务器项目。 在 AP 模式下、连接到 mysimplelink 后、我们唯一访问的页面是"main.html"。但我希望访问 OOB 项目的所有网页。

为此,我创建了一个会话,其中添加了所有.html 文件、js、CSS 文件。 但是,当我在 cc3200mod 中刷写.usf 文件以及 httpserver.bin 文件时,我无法访问它们。

是否有人可以告诉我如何创建.usf 文件来执行此操作? 我需要在 HTTP 服务器项目中使用 OOB 项目网页。

谢谢、 此致、

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、


    请尝试以下操作:

    在 Uniflash 中、在 out_for_box 示例(cc3200-SKD/example/out_for_box/html/out_for_box.ucf)中打开.ucf、并将 mcuimg.bin 的 URL 路径替换为 httpserver.bin。




    此致、
    Toby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    非常感谢您的回复。  

     我已修改了 OOB 项目的.html 文件、现在需要添加修改后的文件。

    我现在要做什么? 我认为 outofbox.ucf 现在不起作用。 请建议我..

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Toby:
    我现在已经解决了这个问题。 我现在知道如何将修改后的页面添加到服务器。

    感谢你的帮助。

    此致
    Nikhil