This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:CC3220SF HTTP Web 服务器身份验证

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/703786/cc3220sf-launchxl-cc3220sf-http-web-server-authentication

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SFCC3200

Hiii、

    我已了解如何处理 HTTP Web 服务器身份验证(CC3220SF)。 包括身份验证名称、密码和领域。 如何实现。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请在以下帖子中尝试 API: e2e.ti.com/.../508697

    但请使用 CC3220的更新宏名称(您可以在中找到它们 /source/ti/drivers/net/wifi/netapp.h.



    此致、
    Toby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我只想提一下、上面链接中描述的错误与旧版 CC3200器件有关。 新的 CC3220不受影响、http 身份验证工作正常。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HII Toby Pan、Hnz、
    您的回复、
    根据您的建议、我在 cc3220sf 中配置了身份验证。 我有另一个疑问,
    1) cc3220sf HTTP 服务器处理身份验证在客户端到服务器端的总流量中的含义(您能简单介绍一下这一点吗)。
    2)示例当用户按下登录按钮时、我创建了一个自定义登录页面向服务器发送消息包含身份验证标头(REST API)服务器如何验证用户名和密码服务器如何回复客户端这是正确的用户名、密码。
    3)其中、用户名和密码验证发生主机处理程序(user)(或) cc3220sf handle 默认值。
    4)身份验证仅在 AP 模式(或)基站模式下工作。