This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:带 R8.4的 ACS

Guru**** 2530070 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/700989/linux-wl1835mod-acs-with-r8-4

器件型号:WL1835MOD

工具/软件:Linux

你(们)好。

我使用的是内核3.14中的 wl1835MOD 和驱动程序 R8.4。

我尝试使用 hostapd 版本2.4测试 ACS、但它不起作用。  已删除 CONFIG_ACS。

hostapd var/run/hostapd-phy0.conf
配置文件:var/run/hostapd-phy0.conf
[2369.532122] wlcore:down
[2369.554745] ipv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):wlan0-1:link is not ready
ACS is disabled on your build、lapd=239.554745] ipv6:wlan0:wlan0-up wlan0:wlan0:wlan0:wlan1:wlan1:wlan1、wlan1:wlan1、wapd=wlan1、wlan1、w

从当前模式的通道列表中找不到 IEEE 802.11配置的通道(0)(1) IEEE 802.11g
wlan0-1:IEEE 802.11硬件不支持配置的通道
无法选择 HW_MODE 和通道。 (-3)
wlan0-1:接口状态未初始化->禁用
wlan0-1: AP 禁用
wlan0-1:无法设置接口。
hostapd_free_hapd_data:接口 wlan0-1未启动 

R8.4是否支持 ACS?

谢谢

Tuan Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tuan:
    您是否尝试在 hostapd.conf 中设置 channel = 0?

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请检查我发布的日志、驱动程序说它无法与通道0一起工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,CONFIG_ACS 不需要定义。 只需设置 CHANNEL = 0

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:

    CONFIG_asc 已禁用、频道已设置为0、请检查我在第一个帖子中发布的日志。
    我在询问“可调配置 asc”之前进行了研究,将频道设置为0,但它没有工作,所以我想知道:r8.4是否支持 asc? 您能否在驱动程序中列出支持此功能的函数或代码行?

    谢谢
    Tuan Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您是否也在使用来自 ti git 的 hostap? git.ti.com/.../hostap

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不使用 ti 的 hostapd、但它是恒定的吗? 此 TI 功能是否在 hostapd 中实现、而不是在驱动程序中实现? 请帮助我提供该功能已实现的代码行。

    我认为此功能不依赖于 hostapd、因为您说我禁用 hostapd 中的基本 ACS 功能以使用 ti 所有者的 ACS 算法。 请确认我在执行以下操作之前已经问过的问题:r8.4是否支持 ACS?

    谢谢

    Tuan Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    R8.4是一个非常旧的版本-已超过4年。 很难评论该版本是否支持 ACS。 尽管我在随 R8.4发布的 hostap 中发现了 ACS 相关承诺。 请使用我之前提到的 hostap 对其进行重新测试

    Saurabh