This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN:SimpleLink™︎WiFi CC31xx/CC32xx 论坛

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120BOOST, MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/703762/rtos-simplelink-wifi-cc3120-sdk-plugin-simplelink-wifi-cc31xx-cc32xx-forum

器件型号:SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN
主题中讨论的其他器件:CC3120BOOSTMSP-EXP432E401Y

工具/软件:TI-RTOS

您好!  

我将 CC3120BOOST 与  MSP-EXP432E401Y 搭配使用。 与这个组合一起使用的示例代码是通过安装"simplelink_sdk_wi_pini_1_60_00_07"获得的"Ethnet_wi_tcp_echo_MSP_EXP432E401Y_tirtos_cSS"。  README.html 文件指出:

"您还必须有一台具有可用以太网端口的交换机。 在本示例中、我们将通过以太网和 WiFi 将器件连接到同一网络。 因此交换机和接入点必须位于同一网络上。"。

我的查询是:

1)当 AP 和交换机都在同一个网络上时、我只能通过 LAN (以太网)端或从 Wifi 端打开一个 telnet 会话。

因此、我无法测试此示例代码、其中在一个终端上键入的任何内容都将被回传给另一个终端、因为我无法打开第二个终端。

2) 2)此外、WiFi 端的 ARP 未得到解决。 当我们从 Wifi telnet 至电路板时、错误显示为"没有到主机的路由"。

我想知道可以为此做些什么? 或者如何从以太网端解决 arp?

3) 3)此示例代码中的 NDK 是什么? 如果我要将此完整捆绑包(即 MSP-EXP432E401Y + CC3120BOOST)配置为桥接器或路由器、此 NDK 将发挥什么作用?

是否有可用的文档或示例代码?

--

谢谢、

Vaishali。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vaishali、

    1.你是对的。 Telnet 必须在客户端上运行(连接到 wifi 接口或以太网接口)。 因此、您至少需要2个客户端(一个通过 WiFi、一个通过以太网)。 我假设您有一台 PC 连接到 AP (WIFI)、因此您可以在此处打开 Telnet。 然后、您可以通过以太网连接另一台计算机、并在此处打开 Telnet。

    2.请尝试(1.) 看看它是否解决了这个问题。

    请在/simplelink_msp432e4_sdk_2_20_00_20/docs/ndk/NDK_Users_Guide.html 中查看 NDK 的文档



    此致、
    Toby