This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:对 CC3200MOD 进行编程

Guru**** 2561060 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, LAUNCHXL-F28027, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/703912/cc3200mod-programing-cc3200mod

器件型号:CC3200MOD
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28027UNIFLASH

你好。

是否可以使用  LAUNCHXL-F28027编程器对 CC3200MOD 进行编程?

还需要哪些其他组件(SPI 闪存、电容器、电阻器)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 LAUNCHXL-F28027的原理图、如果不修改 LAUNCHXL-F28027、这是不可能的。 在该板上不能选择断开 JTAG (XDS-100)与 C2000的连接。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我修改了 LAUNCHXL-F28027并将其用作独立编程器。 我已成功将其用于 TMS320F28xxx 微控制器编程。 遗憾的是、使用 CC3200MOD 不幸运。 我根据数据表的参考原理图(图6-1 s)进行连接。 这就是为什么我想知道、可能需要额外的组件、或者它不能与这个编程器一起使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    好的、我看不到它不起作用的任何原因。 您能否提供绘图您如何使用 CC3200MOD 并将其连接到 LAUNCHXL-F28027中的 XDS-100?

    -对于4线 JTAG、您需要连接 TCK、TMS、TDI、TDO + GND;SOP 配置0-0-0并为模块提供足够的电源。
    -对于 Uniflash 3.4提供的 UART 加载程序、您需要连接 RX、TX + GND;SOP2=1
    -对于 CCS + XDS-100、使用4线制 JTAG 而不是 SWD

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电源是问题所在。 我连接了更强大的电源、现在它可以工作了。

    非常感谢! 你拯救了我。