This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:执行这些函数中的任何一个都会导致写入内部闪存。

Guru**** 2562040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/702884/cc3100-does-any-of-these-functions-causes-a-write-to-happen-to-the-internal-flash

器件型号:CC3100

我每次启动时都会调用这些函数。

SL_WlanPolicySet (sl_policy_connection、sl_connection_policy (1、0、0、0、 0)、NULL、0);
SL_NetCfgSet (SL_IPV4_STA_P2P_CL_DHCP_ENABLE、1、 1、&Value);
SL_WlanSet (SL_WLAN_CFG_General_Param_ID、WLAN_General_Param_OPT_STA_TX_POWER、1、 电源);
sl_WlanPolicySet (sl_policy_PM、sl_normal_policy、NULL、0);
SL_NetAppMDNSUnRegisterService (0、0);
SL_NetAppStop (SL_NET_APP_HTTP_SERVER_ID);
SL_NetAppSet (SL_NET_APP_DEVICE_CONFIG_ID、NetApp_SET_GET_DEV_CONF_OPT_DEVICE_URN、 DEVICE_NAME_LEN、(无符号字符*) DEVICE_NAME);
SL_NetAppSet (SL_NET_APP_DEVICE_CONFIG_ID、NetApp_SET_GET_DEV_CONF_OPT_DOMAIN_NAME、DOMAIN_NAME_LEN、 (unsigned char *) domain_name);
sl_NetCfgSet (sl_IPv4_DNS_CLIENT、0、sizeof (SlNetCfgIpv4dnClientArgs_t)、(unsigned char *)&DnsOpt) 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请访问 processors.wiki.ti.com/.../CC3100_&_CC3200_Serial_Flash_Guide

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    >SL_DevSet (SL_DEVICE_General_configuration、SL_DEVICE_General_configuration_date_time、…)
    在列表中、为什么要在更改时间时进行闪存写入?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、实际上我不知道。 系统文件/sys/date_time.cfg 有点神秘。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    例如,日期是创建安全套接字过程中使用的参数之一。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Toby Pan">例如,日期是创建安全套接字过程中使用的参数之一。

    [/报价]

    但为什么要写入闪存呢? 这不是保存在 RAM 中吗?