Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, CC3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
在 CC3200MOD Launchpad 上启用两个 UART 仍然存在问题。 为了进行调试、我使用了 UART0、没有任何问题、当我尝试使用 UART1作为连接其他模块的接口时、我会遇到这个问题。 我可以在模块一侧的20引脚连接器(10x2x2)上使用 UART0。 但是当我尝试使用 UART1时,可能的引脚上不能有 Tx/Rx/任何 东西。
首先、我想知道、
1) 1)在 CC3200MOD Launchpad 中是否可以同时使用两个 UART 和调试?
2) 2)如果是、我需要在 Launchpad 中从开箱即用设置中进行哪些设置/修改?
3) 3)什么是正确的 JTAG 调试器。 因为在我获得 XDS200之前的2天内、没有找到适用于此电路板的适配器。 我不知道如何连接它。