This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:闪存 cc3220错误

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220SF, CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/703015/cc3220-flash-cc3220-error

器件型号:CC3220

大家好、

我正在尝试使用 UniFlash 对 CC3220进行编程。

我收到此错误"操作失败:FS_programming 错误:RET:-10332、EX_ERR:4071 - FS_ERR_FAILED_INIT_STORAGE"  

这意味着什么? 有人知道该怎么做吗?

已连接设备状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为您在 CC3220SF 芯片和 SPI 闪存之间的通信存在问题。 请确保芯片已正确连接。 您是否使用推荐的 SPI 闪存类型(www.ti.com/lit/an/swra515a/swra515a.pdf 第1.1章)?

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 CC3220SF、

    我是否需要外部闪存、或者是否有方法可以不使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    所有 CC32xx/CC31xx 器件的功能都必须具有外部闪存。 Uniflash 软件将内容上传到外部 SPI 闪存中。

    闪存芯片不仅连接到模块(CC3220MOD 等)原因已嵌入模块内部。

    1月