This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC331x/CC332x

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/703072/cc331x-cc332x

主题中讨论的其他器件:cc3300

很抱歉这个帖子很长。

我们的应用要求我们每10分钟左右采集一个500万像素图像、并通过 Wifi 将其传输到本地服务器。  我们由电池供电、因此功耗是一个关键关注点。

图像采集:

  1. 从待机模式唤醒至完全图像捕捉的大致时间是多久?

  2. 您是否有用于控制外部摄像头模块(例如:Tdnext Omnivision 5MP 摄像头模块)的参考固件(驱动程序)

  3. 外部摄像头模块是否直接连接到 CC3300或需要专用连接器/电缆进行连接?

  4. 我们能否获得或购买

  1. 具有 CC3300的 EVK 和上述摄像头模块、或

  2. 您建议使用与上述摄像头模块兼容的 CC330参考板?

WiFi:

  1. 您能否提供一些参考代码来通过 Wifi 从外部存储器(例如 SD 卡)传输1.5 MB 压缩文件? 我们希望这使用 DMA 传输。

  2. 您是否建议使用 SD 卡或闪存来存储文件。 我们希望将图像存储在存储器中。 您是否会推荐闪存或 SD 卡?

  3. 您能否根据您的数据表确认电源编号? 根据下面的数字、我们应该使用哪种 TX 功率。 我们不希望过于保守或过于乐观。

TX 功率级别= 0 54 OFDM、典型功率= 226mA

TX 功率级别= 4 54 OFDM、典型功率= 163mA

TX 功率级别= 0、6 OFDM、典型功率= 254mA

TX 功率级别= 4、6 OFDM、典型功率= 185mA

软件中是否有电源控制环路? 如果是、我们能否将其作为参考设计?

  1. 请确认在 Wifi 睡眠时 MCU 的功耗为15mA

  2. WiFi 睡眠后的典型唤醒例程是什么?  需要多长时间?

       示例:

     -恢复连接,

       检查 WiFi 状态

       传输

您是否建议提供设计服务的人员将此 CC3300 +摄像头模块和电池放在一起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关 器件功率模式的详细信息、请参阅 www.ti.com/.../swra502b.pdf 和 www.ti.com/.../cc3220.pdf。

    我们的视频流参考设计是一个很好的起点: www.ti.com/.../TIDC-CC3200-VIDEO

    您可以使用 SDK ( www.ti.com/.../SIMPLELINK-CC3220-SDK )中提供的使用 UDMA 的 SPI 驱动程序。
    从闪存读取后、您可以通过 TCP 或 UDP 发送数据。 该 SDK 包含有关如何创建套接字并通过套接字发送数据的示例。

    闪存和 SD 都是可靠的选择。 您在应用中需要哪种规格? 您如何确定这些规格的优先级?

    您是指 CC32xx 器件吗? 如果是,则已在数据表( www.ti.com/.../cc3220.pdf )中指定的条件下测试并确认数据表编号。