This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:高波特率

Guru**** 2568055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/702812/cc3220-high-baudrate

器件型号:CC3220

您好!
客户需要视频应用高波特率接口(数据速率> 10Mb/s)。 他可以使用哪些外设? SPI、8位并行接口可以达到什么波特率?
他申请了线路图器件 USB。  

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、

    根据数据表、SPI 接口的最大时钟为20MHz、因此高于10Mbps 可能是不可行的。
    客户需要什么视频规格(分辨率、帧速率、数据速率)?

    我们有一个 Wi-Fi 视频参考设计: www.ti.com/.../TIDC-CC3200-VIDEO
    此设计的规格为:720p、30fps、2Mbps。



    此致、
    Toby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toby、

    SPI 波特率是否应为20Mbit、具有20MHz 时钟?

    您知道8位接口的波特率吗?

    此致 Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我想到了采样率! 正确、clk 频率决定了最大位速率。

    我想小心使用波特率和比特率。
    如果您有8个位/字、则您将拥有20Mbits/(8位/字)= 2、500、000字/秒= 2.5 MBytes/秒
    理论上、最大比特率为20 Mbits/sec

    SPI 将是最快数据传输的最佳选择。