This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:回流后是否清洁?

Guru**** 2768185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/701284/wl1837mod-cleaning-after-reflow

器件型号:WL1837MOD

您好!

我们有一位客户询问、在回流焊后是否可以清洗此器件?

我找到了一个询问类似问题的主题、但是、该器件在封装的侧面/边缘有孔。

客户将使用通用水浴。

有机会时、可以有人提出建议吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要进行仔细检查、并在我确认后通知您。

    奥斯卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oscar、

    我们可以与客户分享这方面的任何更新吗?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gabe、

    您应该注意到模块盖(CAN)有一些通风孔、因此水可能会进入盖子。 应在清洗后烘烤、以驱动任何苔藓。 Contimants 也可以进入盖子、一种选择是在清洁前密封通风口。 另一种选择是使用不干净的焊锡膏、但他们需要评估最适合他们的焊锡膏

    此致、
    奥斯卡