This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:WL1831MOD 热性能

Guru**** 2519220 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831MOD, TPS563209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/700472/wl1831mod-wl1831mod-thermal-performance

器件型号:WL1831MOD
主题中讨论的其他器件: TPS563209

团队、

我的一位客户对 WL1831MOD 有以下问题。  

1) 1)在我们的布局设计中、PCB 层为10。 我们将 WL1831MOD 置于顶层、使用 TPS563209生成1.5V/0.5安培的电源置于 Wi-Fi IC 下方、但位于底层。 那么、它是否会在模块的热性能、合规性和性能方面产生任何问题?

 2)在我们的布局设计中、PCB 层为8。 我们将 WL1831MOD 置于顶层、WiFi 的电平转换器置于 Wi-Fi IC 下方、但层位于底层。 那么、它是否会在模块的热性能、合规性和性能方面产生任何问题?  

 3)对于 WL1831MODGBMOCR 的散热焊盘,我们在两种布局中都使用盲孔和埋孔。 那么、它是否会产生任何与热相关的问题或任何其他问题?

请给出建议。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shiv,您是否能够共享布局设计文件和原理图以供审阅? 如果是,您可以通过电子邮件向我发送文件。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    我已申请设计文件。 将通过邮件共享。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiv、

    正如 Saurabh 所说的、我们可能应该查看设计文件。 不过、下面有几条评论:

    1) 1)和2)最好不要将任何组件放在模块下面。 因为您需要在器件下方具有散热过孔。 器件中有一个保护机制来监控结温、如果它达到120C、功率/调制速率将降低、从而保护器件。 因此、如果存在热问题、您将看到的是推力降低。

    3) 3)根据我们对模块的建议、您应该在器件下方有通孔过孔、以实现良好的散热路径。 我们需要审查布局以了解这是如何的、并考虑会产生什么影响。 我们建议使用通孔过孔来散热。

    谢谢你、Riz。