This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:中国电源要求

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/702030/wl1837mod-china-power-requirement

器件型号:WL1837MOD

我们客户的一款 采用  WL1837MOD 模块的产品将在中国销售。 中国的功耗要求似乎比智利的150mW 低50mW。 您是否知道此模块是否在中国进行过100mW 功率要求测试/销售?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、
    根据 processors.wiki.ti.com/.../WL18xxMOD_Regulatory_Product_Certification 链接 ,WiLink8已获得 FCC、IC、CE 和 MIC 认证。 Linux 无线法规数据库定义了每个国家/地区的法规值(包括不接受上述认证的国家/地区)。 对于不接受这些认证的国家/地区、客户可以在外部测试机构获得其最终产品认证。 我已将此主题分配给我们的射频专家、他们可以进一步评论中国客户如何通过 WiLink8认证获得其产品。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    由于符合 CE 标准(我认为 EN300328 V1.7.1)、因此在获得中国认证方面不应有任何问题。 但是、这将要求您自行进行认证测试、因为我们未通过中国认证。

    谢谢、
    Riz