This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:WL1835MOD 是否可用于移动单元(即平板电脑)?

Guru**** 2813175 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/701777/wl1835mod-can-the-wl1835mod-be-used-in-a-mobile-unit-ie-tablet

器件型号:WL1835MOD

您好!  

有人能解释一下吗?

"该器件经过 FCC、IC、ETSI/CE 和 TELEC 认证、适用于 AP 和客户端"

WL1835MOD 是否可用于移动设备(如平板电脑)?

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、
    是的、TI WL1835MOD 可用于移动设备。 它经过 FCC、IC 等认证 有关使用 WL18xxMOD 的最终产品认证、请参阅 processors.wiki.ti.com/.../WL18xxMOD_Regulatory_Product_Certification

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    便携式计划,或者便携式设备的建议是什么??

    感谢您提供有关措辞的信息、  

    WL18XXMOD 经认证可用于移动设备、但不适用于便携式设备(请参阅下文)。

    如何认证主机终端产品

    • 包含 WL18XXMOD 模块的终端产品不需要对 WiFi/BT 收发器进行额外测试或授权、前提是:
    1. 最终产品的传导功率等于或小于原始认证
    2.   最终产品上使用的具有相同或相似类型以及相等或更低增益天线的天线
    3. 主机器件不会将射频暴露条件从移动操作更改为便携式操作
    4. 在集成 TI 模块时,OEM 的最终产品将遵循授权中的任何限制。
    • 移动操作:设备在远离用户的地方运行至少20厘米。 例如接入点或路由器。
    • 便携式操作:设备远离用户操作小于20cm。 例如平板电脑或手机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们经过认证、可在大于20cm 的距离内运行。 如果您的工作距离小于20cm、则需要进行 SAR 测试。  因此、该模块可用于便携式设备。 对于 FCC/IC、我们有 一个允许您重复使用数据、然后执行所需的增量测试的流程。 为此、您需要自己的 FCC/IC ID、但允许将大部分数据用于认证。 表单随附。

    e2e.ti.com/.../7180.WiLink_5F00_Cert_5F00_Form_5F00_081717.pdf

    谢谢、

    Riz