This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:错误指令:未指定或未识别的网络配置

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/702171/ccs-error-directive-no-or-unrecognized-network-configuration-specified

Thread 中讨论的其他器件:CC3200SDK

工具/软件:Code Composer Studio

我有同样的问题,我应该如何纠正错误。

但我想知道什么是 WebClient.a, 我可以在哪里找到它  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    WebClient.a 是用于项目的预编译库。

    您可以在 C:\ti\cc3200SDK_1.3.0\cc3200-sdk\netapps\http\client\ccs\HTTPCLientMinLib 中找到它。

    根据引用的帖子、检查项目属性以确保在"文件搜索路径"中具有 WebClient.a。



    此致、
    Toby