This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3220MOD:HTTP 客户端-需要使用根 CA 证书与服务器进行 HTTPS 连接

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/701455/rtos-cc3220mod-http-client---need-https-connection-with-server-using-root-ca-certificate

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件:CC3120

工具/软件:TI-RTOS

我们正在开发 CC3220MODSF。 我们正在 CC3220上运行 http 客户端应用程序,以便与我们自己的 http 服务器通信,它运行正常。 现在、出于安全原因、我们计划迁移到 HTTPS 以进行客户端和服务器通信。 在实施 HTTPS 时、我们需要遵循一些指导和步骤。 如果有任何可用的示例代码或示例、请分享链接。 我们从服务器团队获得了根 CA 和密钥。

  请在这方面帮助我

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    我相信您所寻找的示例可在以下文档中找到。

    SimpleLink Wi-Fi CC3120和 CC3220网络处理器编程人员指南第9节:HTTP 服务器 URL: http://www.ti.com/lit/swru455

    更具体地说,第163/164页您的示例代码应该在那里。 祝你度过美好的一天!

    此致、
    典型值 J