This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200MOD:CC3200MOD

Guru**** 2758535 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/700691/ccs-cc3200mod-cc3200mod

器件型号:CC3200MOD

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在 https://server 项目中以 AP 模式使用 CC3200MOD。 就像我们能够通过 以下代码在 AP 模式下显示 SSID 一样:

memset (ucAPSSID、'\0'、AP_SSID_LEN_MAX);
Len = AP_SSID_LEN_MAX;
CONFIG_OPT = WLAN_AP_OPT_SSID;
lRetVal = sl_WlanGet (sl_WLAN_CFG_AP_ID、&CONFIG_OPT、&len、(unsigned char*) ucAPSSID);

如何在 AP 模式下显示域名、密码、安全类型等其他参数?

静态字符 str[35];

lRetVal=sl_NetAppGet (sl_NET_APP_DEVICE_CONFIG_ID、netapp_set_GET_DEV_CONF_OPT_DOMAIN_NAME、len、(unsigned char*) str);

UART_PRINT ("%s"、str);

我尝试这样做是为了获取域名、但没有得到任何东西。

此致、

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    您的第二条命令不正确。 参数*pOptionLen 是一个指针(类似于第一个命令)。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、
    您能否为我提供代码片段、以便在 AP 模式下显示这些参数? 如 DomainName、Pass、Security

    谢谢、此致、
    Nikhil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    在 sl_NetAppGE() API 调用中将 len 更改为&len。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、
    非常感谢您的帮助、现在我可以显示域名了。 实际上、CC3200Launchpad 中未设置 DomainName、因此未显示任何输出。 但现在我得到了它。

    此致、
    Nikhil