This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:断电序列

Guru**** 2770655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/700791/wl1837mod-power-down-sequence

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837

可能涉及的人员、

我们具有以下 WL1837断电序列。  请确认 WL_EN 信号(蓝色线迹)是否可接受?

如果是这样、我们将对 BT_EN 进行相同的更改、以允许它以相同的方式在断电时取消置位。

请确认并期待您的回复。

非常感谢、

Bhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您需要查阅数据表,并确保满足关断要求。

    "要执行正确的关断序列、请在器件的所有电源(VBAT、VIO 和慢时钟)仍然稳定且可用的情况下将 WL_EN 置为无效(低电平)。 芯片电源(VBAT 和 VIO)只有在两个使能信号都被置为无效(低电平)后才能被置为无效。"

    第5.4节列出了最小值/典型值/最大值

    当 WLAN_EN 可能处于高电平状态时、VIO 似乎被禁用。

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    感谢您的及时响应。

    第5.2节规定 VIH (min)= 1.365V、在查看屏幕截图时、显示了在 VIO 开始下降至少1ms 之前 WL_EN 低于该值。  因此、在我看来、我们可以说 WL_EN 不会被输入解释为高电平状态、也不能保证输入将其解释为低电平状态。  这会损坏模块吗?  如果是、损坏的性质是什么?

    非常感谢、

    Bhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bhav、
    是的、如果不遵循加电/断电顺序、您可能会损坏芯片

    谢谢
    Saurabh