This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200

Guru**** 2811825 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/698503/cc3200-cc3200

器件型号:CC3200

大家好、

我不知道我是否在合适的论坛中提问、但我很想设计一个可视门铃、我已经看到了基于 CC3200设计的。 这是一个很好的参考、但我需要一个基于以868MHz 运行的芯片的 MCU (例如 CC1352、因为我还没有评估板)+一个具有 H265压缩模式的图像传感器、而不是在具有 H264的参考中使用的图像传感器。 请、您能向我推荐任何 PN 吗?

谢谢、


Antonio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    更确切地说、您不想将 Wi-Fi 用于可视门铃? 您想要通过低于1GHz 的无线接口实现一切?

    我认为低于1GHz 的数据速率不足以实现视频流。 您能否进一步阐明您想要实现的目标?

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    首先,感谢你对我的答复。 是的、您完全正确。 其理念是使用868MHz 的门铃、并且每当有人按下按钮时、都会发送一组图片。 我现在至少不需要流式传输视频...我只需要使用 H265压缩发送一组1到10张图片(HD 或 FHD)。 使用 H265时、GOP 的尺寸不应太大。 在我们的实验室中、我们有一个 CC1352评估板、它的工作频率为868MHz、但也是2.4GHz。 因此、我需要知道您是否可以建议使用与 OV788类似但采用 H265压缩而非 H264的摄像头处理器。 很显然、我想将其与 CC1352搭配使用。 有可能吗? 我应该考虑什么?  

    提前感谢您的帮助。


    Antonio  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请、您能不能建议我使用与 OV788类似但使用 H265的摄像头处理器? 您能否或我必须就这种疑虑与 OmniVision 进行讨论?

    提前感谢您。

    此致、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    是的、您应该向 OmniVision 或其他供应商询问此类信息

    亚伦