This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL18XXCOM82SDMMC:HCITester 适用于具有 WL18xxCOM82SDMMC+WL1837MODCOM8I 的蓝牙和低功耗蓝牙

Guru**** 2813315 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MODCOM8I, WL18XXCOM82SDMMC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/699282/wl18xxcom82sdmmc-hcitester-for-both-bluetooth-and-bluetooth-le-with-wl18xxcom82sdmmc-wl1837modcom8i

器件型号:WL18XXCOM82SDMMC
Thread 中讨论的其他器件:WL1837MODCOM8I

我的 HCITester 工具主要与 WL18xxCOM82SDMMC+WL1837MODCOM8I 配合使用、现在我想使用此套件尝试更多、扫描设备、连接/配对设备以及从蓝牙远程语音麦克风获取音频。

但是、命令库显示了 BLES 的基本命令、它是否也适用于蓝牙器件?

使用的脚本:TIInit_11.8.32.bts/.ilI/.xml

感谢您的澄清

胜利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪台主机、它是 Windows PC 吗? 如果您使用 HCI 测试仪、则需要运行 BTS 文件、然后从工具控制台发出 HCI 命令。 如果您使用的是 Linux 板、则可以使用 TI Blutopia 堆栈示例来运行示例演示。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Hari、

    HCITester 工具在 Windows 10上运行、测试前执行了 TIInit_11.8.32.bts。

    HCI 命令库有5个 HCI_LE_*类别,我们的 RSM 不是 BLE 设备,因此我想确保 HCITester 能够正确地用于蓝牙经典设备(排除所有5个 HCI_LE_*类别以进行测试, 只有 REST 命令用于蓝牙经典设备扫描和连接)。

    执行了中所述的相同扫描(查询扫描和页面扫描):
    e2e.ti.com/.../561836

    但未找到任何设备、也未建立连接(活动的蓝牙经典远程扬声器麦克风仅在1米内、并且已验证 RSM 是否正确连接 Window 10设备和 iPhone 设备)。

    BT Logger (来自同一蓝牙服务工具包)上显示的消息通常会重复扫描过程、而不会出现任何错误或光化消息。

    胜利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 HCI 测试仪上发出查询扫描后、您是否尝试使用 Android 或 iphone 搜索 Bluetooh 设备(即查询)。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    感谢您的回复。

    问题解决了、"查询扫描"让我感到困惑、"查询扫描"实际上是其他设备能够扫描的、而且本身无法检测到任何设备。

    胜利