This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350-4:Wmbus

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, WMBUS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/700617/launchxl-cc1350-4-wmbus

器件型号:LAUNCHXL-CC1350-4
主题中讨论的其他器件:CC1350WMBUS

您好!

 我使用的是433hz cc1350 Launchpad。

是否有人确认 TI 提供的 Wmbus 堆栈可以使用 cc1350在433Mhz 中使用。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不支持 wM-Bus F 模式、这是433 MHz 下使用的模式。

    我们在堆栈中支持 C、T 和 S 模式、但它们都在868MHz 频带下运行。 工作频率可更改为433MHz、但这不是与 wM-Bus 兼容的模式