This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN:将 cc3120 SDK 移植到 Linux

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/698923/linux-simplelink-wifi-cc3120-sdk-plugin-porting-cc3120-sdk-to-linux

器件型号:SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN
主题中讨论的其他器件:CC3120

工具/软件:Linux

大家好、

我计划将 cc3120 SDK 移植到 Linux。 基本上希望将这些作为 Linux 内核的一部分。 除此之外、还将实施可与 Linux SPI Mater 和 ieee80211连接的平台驱动程序。

这种方法是否良好?

如果我们将 cc3120 SDK 移植到 Linux 内核中,性能会如何?

什么是挑战?

请告诉我 一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    一些小提示...

    我认为您的方法是可行的。 但是,如果您想使用 TI 的 WiFi 设备,可以选择 WiLink 设备( www.ti.com/.../wilink-combo-solutions.html )。 对于 WiLink 器件、Linux 驱动程序已可用。

    您可以在此处获得一些灵感( github.com/.../cc3100-linux )。 代码适用于第一代、但原理相似。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    由于 simplelink cc3120 wifi 芯片是内置的集成网络堆栈,是否可以覆盖此内容并使用 Linux 提供的网络堆栈? 如何实现这一点、请访问 hints...please、让我知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 www.ti.com/.../getliterature.tsp 第12章和第5.5.3章。

    -您可能最适合第3层(5.5.3.2)。 WiFi 层将通过 CC31200完成、而更高的层将连接到您的 Linux 堆栈。
    -如果您希望仅将 CC3120用作无线电 PHY,则可以选择收发器模式。 WiFi 连接和更高的层将由您决定。

    1月