This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:通过 RAW 套接字接口发送 ARP

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/700267/cc3120mod-sending-arp-via-the-raw-socket-interface

器件型号:CC3120MOD
主题中讨论的其他器件:CC3100

e2e.ti.com/.../404520

您好!

"nsBypass Sockes"的意思是、我几乎想做同样的事情。 我只想在第一个可能的层将 WiFi 与以太网桥接起来、以使其尽可能简单。

我可以使用 NDK 提供的 BSD 命令在以太网上创建套接字。 我可以使用 SimpleLink SDK 提供的 SimpleLink 命令在 WiFi 上创建套接字。

然后、我只想说"在 WiFi 上接收->在以太网上发送"和"在以太网上接收->在 WiFi 上发送"。 我只是复制消息的内容。

这应该是可能的还是不可能的? 这是此类问题的正确论坛吗?

Marvin