This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:CC3220的限制->CC3220MOD

Guru**** 2529150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/700143/cc3220-limitations-of-cc3220---cc3220mod

器件型号:CC3220

您好!

在我们购买某些器件之前、我们有一个简短的问题。

我们有一个使用 CC3220-LAUNCH 连接到 AWS IoT 的设计。  我可以通过任一方式摆动并使用 CC3220制作 PCB、或者使用 CC3220MOD 器件。  我觉得 MOD 器件将会缩短此原型的上市时间。

我的问题是:

1.在将 CC3220MOD 直接与我们现有的 CC3220代码进行跳跃方面是否存在任何代码兼容性问题或任何其他可能的问题?  

2. CC3220MOD 上的 CC3220 MCU 是否与 LaunchPad 上的 CC3220 MCU 完全相同?

3.我们是否可能遇到任何问题、例如 MOD 器件的新补丁、这些问题会破坏我们现有的 SimpleLink 代码、我们必须将这些代码拼接在一起才能使 AWS 正常运行(我认为我们有 Simplelink SDK 版本1.5.x?

感谢任何人提供的任何建议。

太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    回答您的问题:
    1.不 软件完全兼容。 我只能说 MOD 和 QFN 的引脚编号不同。
    2.是的、QFN 芯片 CC3220SF 是相同的。
    3. ServicePack 设计为向后兼容。 但始终建议在将固件发布到最终产品之前测试代码的兼容性。 如果可能、还建议使用最新的 SDK 版本。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的超快速响应 Jan!

    谢谢
    太棒了!