This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:在 CC3220SF-LAUNCHXL 板上使用 Tiva™︎TM4C129ENCPDT 微控制器的目的是什么?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/700037/cc3220sf-launchxl-what-is-the-use-of-the-tiva-tm4c129encpdt-microcontroller-on-the-cc3220sf-launchxl-board

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

NAMaste TI 支持主管、

我们使用 CC3220SF-LAUNCHXL 板进行产品开发,我想了解采用 TivaTm TM4C129ENCPDT 微控制器的各种用例/优势,TivaTmTM4C129ENCPDT 微控制器是  CC3220SF-LAUNCHXL 板上的高端 ARM Cortex-M4F 处理器内核。

谢谢|此致、

Dipen Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此芯片用于 XDS-110调试器(用于 UART 的 JTAG/SWD +虚拟 COM 端口)。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Namaste Jan、

    感谢您解决我的问题。 祝您好运!

    谢谢|此致、
    Dipen Shah