This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:CC3120

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3200, CC3200-LAUNCHXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/699626/cc3120-cc3120

器件型号:CC3120
主题中讨论的其他器件: CC3200IMETER-BOOSTCC3200-LAUNCHXLBOOSTXL-SENSORS

 

您好!  

 

我想设置一个具有无线连接的传感器节点。 为了实现这一点、我选择了以下项目:  

CC3120-EMUBOOST-MSP432LP (包括:SimpleLink Wi-Fi CC3120 BoosterPack 和 MSP-EXP432P401R LaunchPad 捆绑包)和 传感器 BoosterPack 插件模块。  

我想堆叠电路板以实现传感器节点。

您能告诉我是否可以堆叠它们吗? 我只能用2节 AA 电池为所有设备供电吗?  

 虽然 CC3200 SimpleLinkTm提供 MCU 和无线连接,但我想监控电池。 坚持使用 MSP432P401R 是否正确?  

 

感谢你的帮助、  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hassan、

    是的、您应该能够堆叠这些内容。 您可以检查引脚跳跃并确保其匹配正常、但我相信电路板设计为协同工作。

    对于为系统供电、我建议确保您的电池电源能够在最坏的情况下(即系统消耗最大电流时)为所有器件提供所需的电流。

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    感谢您的评论。

    您能否为我澄清一下 CC3200是否支持电池监控? 根据技术数据表、CC3200似乎不是这样、所以我决定使用 MSP432。 在订购材料之前、我希望确保正确无误。


    我假设电池监控确实是指 IC 的功耗以及从外部电池汲取的电流。 我的想法是否正确? 您能解释一下吗?


    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hassan、

    您是否意味着内部电池监控? 如果是、则 CC3200不具有此功能。

    不过、如果您有兴趣、我们提供了一个有用的 BoosterPack 和软件工具、可用于在开发过程中测量功耗:

    www.ti.com/.../IMETER-BOOST

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    实际上、我正在为我的研究寻找在线监控。 我想跟踪传感器节点在现场使用时的任何时刻消耗的功率。 我需要这些数据进行研究、以研究传感器节点正在经历的活动量。

    是否正确地说、内部电池监控确实会监控和报告连接到板上3.3/5V 引脚的电池的电流消耗量? MSP432的电池监控功能是否提供此类数据?

    再次感谢您、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hassan、

    我想您误解了我、CC3220本身没有电池监控功能。 IMETER-BOOST I Linked 是一款附加硬件、与其他 CC3200-LAUNCHXL 配套使用时、可让您实时评估 CC32xx 器件的功耗。

    我不确定 MSP432在电源监控方面的所有情况、该团队可能会提供更好的信息。 我想它也需要额外的硬件。

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您的最后一条评论非常有用。  

    我决定订购 CC3200-LAUNCHXL 和 IMETER-BOOT 以及 BOOSTXL-SENSORS 以设置传感器节点。  

    现在、我可以监控环境、实现无线连接并跟踪节点的功耗。  

    感谢你的助理。  

    最棒的