This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDXEVM3358:如何在音频采集应用中使用 WiFi 时间同步功能?

Guru**** 2813715 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/699573/linux-tmdxevm3358-how-to-use-the-wifi-time-synchronization-feature-in-audio-capture-application

器件型号:TMDXEVM3358

工具/软件:Linux

大家好、  

  我想构建一个与本文所述设置类似的设置、以便从连接到 Sitara EVM 的器件中采集音频样本、并使用精确的时间戳对其进行标记:

它基于此处描述的 WiLink8功能:    

但是、我不熟悉 Sitara 和嵌入式 Linux 编程、我想知道 Linux SDK 如何帮助我实现此功能? 如果比我更有经验的人能向正确的方向指出我将会感到很有用。

我对以下各项感兴趣:

*使时间戳尽可能接近捕获音频样本的时刻(可能应使用某些中断机制)

*设置通过 I2S 接口捕获音频样本的固定间隔

提前感谢。

此致、  

Karol