This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:使用 cc3220开发我的第一块 PCB 板

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/699936/cc3220moda-develop-my-first-pcb-board-with-cc3220

器件型号:CC3220MODA

我一直在对 cc3220 LaunchPad 进行编程、并完成了大部分程序。 我正在使用芯片创建我自己的 PCB 板、但在确定应该执行的操作时遇到问题、因此我可以使用我的软件加载 cc32200芯片。  我需要建立什么样的连接、以便对其进行编程。   e2e.ti.com/.../untitled.sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    由于您正在创建自己的电路板、我建议您遵循硬件设计审查 wiki 页面上的指南/检查清单:

    processors.wiki.ti.com/.../CC3120_&_CC3220_Hardware_Design_Review

    对于电路板编程、您可以使用 SPI 或 UART。 如果您还打算在 CCS 中调试软件、则还需要 JTAG。

    量产线指南介绍了 SPI/UART 编程过程:

    www.ti.com/lit/swra568

    请告诉我您是否有任何其他具体问题。

    最棒的
    Kevin