This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:主机 MCU 和 CC3220之间有线通信的吞吐量

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, CC3120MOD, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/699842/cc3220mod-throughput-on-wired-communication-between-host-mcu-and-cc3220

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件: CC3120MODCC3120

你好。

在以下情况下、您告诉我通信的最大吞吐量是多少?
只要能够实现以下目标、就可以使用任何通信方法。

主机 MCU 和 CC3220MOD 之间为・μ A (通信距离可能为几米)

主机 MCU 和 CC3120MOD 之间为・μ A (可最大限度地减小电路板上的通信距离。)

要通信的数据是音频数据和文件数据、我们希望分别在上行链路和下行链路上执行22.4Mbps 通信。
由于 CC3220没有 USB 接口、我正在寻找替代方案。

即使无法实现这一点、我也希望检查最大吞吐量。

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、U-SK、

    主机和 NWP (或 CC3120)之间的通信通过 SPI 在20MHz 下完成。 UDP 的最大吞吐量为16Mbps、TCP 的最大吞吐量为13Mbps。 这些数字适用于理想射频条件和单个单向插座。

    根据您的要求、您应该选择与 CC3120/CC3220不同的器件。 我认为您应该查看 WiLink 设备( www.ti.com/.../wilink-combo-solutions.html )。

    1月