This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MODCOM8I:在 WiLink8 WiFi 模块上启用时间同步功能时出现问题

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/699166/linux-wl1837modcom8i-problem-with-enabling-time-synchronization-feature-on-wilink8-wifi-module

器件型号:WL1837MODCOM8I

工具/软件:Linux

大家好、  

  我想使用 WiLink8 Sitara EVM 模块的 WiFi 时间同步功能、如 http://processors.wiki.ti.com/index.php/WiLink8_Feature_Guide/Time_Synchronization_Over_WIFI 所述

但是、我不清楚的一点是、启用步骤中提到了"wlconf.bin"文件。 不幸的是、我无法在我的 Linux SDK 版本中找到它-我只能看到/usr/sbin/wlconf/wl18xx-conf-default.bin. 这是相同的事情、只是文档已过时、还是我遗漏了什么?

  提前感谢您的任何帮助。

此致、  

Karol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karol、
    请参阅以下链接: processors.wiki.ti.com/.../WiLink8_WLAN_Demo:_Linux
    您可以使用 configure-device.sh 创建 conf bin 文件

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:  

      我运行了 configure-device.sh 脚本、回答了有关硬件的所有问题-没有错误。 但是,我仍然没有看到 wlconf.bin 文件出现在任何位置:(还有其他建议吗?

    此致、  

    Karol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Karol,
    wl18xx-conf.bin 文件在/lib/firmware/ti-connectivity 中创建。 您是否正在检查正确的路径?

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、我正在寻找一个完全称为"wlconf.bin"的文件、正如 TI 的时间同步功能文档中提到的。
    我可以在“/lib/firmware/ti-connectivity”下看到“wl18xx-conf.bin”,所以我现在就应该去了:)

    谢谢 Saurabh。

    此致、

    Karol