This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:SPI 正在工作、但未传输 WiFi

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3120MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/698177/cc3120mod-spi-is-working-but-no-wifi-is-transmitted

器件型号:CC3120MOD
主题中讨论的其他器件:CC3120

您好!

我以前在这里发布过: e2e.ti.com/.../690896

SPI 通信现在正在工作、我可以使用逻辑分析仪看到它。

我使用提供的功能将 SSID、密码、安全类型、IP、国家/地区代码和 WLAN 模式设置为 AP

但我看不到我的手机的 SSID、所以肯定还会有问题。

TI 不会发布任何有关 simplelink 器件的协议信息。 但调试要容易得多。 是否可以获取这些信息?

有什么特别的事情要做吗?

也许我将 sl_start 和 sl_stop 设置在错误的位置?

首先我要做的是 sl_start、然后是完整的配置。 之后直接跟随 sl_start。 我在正确的 Role_AP 时检查 sl_start 的返回值

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    您在调用 sl_start 之前是否创建了 sl_Task? 我建议将您的 WiFi 相关设置与 CC3120插件(www.ti.com/.../SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN)中的示例进行比较

    您的 CC3120MOD 是否在定制板上? 您的射频部分是否满足硬件设计检查清单中提到的要求?

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC3120_%26_CC3220_Hardware_Design_Review

    希望这对您有所帮助、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、我在 sl_start 之前调用了 sl_Task。 SPI 甚至可以在没有 sl_Task 的情况下工作吗?

    我使用了我发布的主题中的示例、并根据我的平台对其进行了调整。

    天线设计可能错误。 但即使在器件附近、我也找不到 AP。

    如果我有协议并且知道它的工作原理、我可以"解码"SPI 通信。

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我打开 wiki 页面、它会显示"此页面中当前没有文本。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marvin、

    重试链接。 结尾处有一个闭括号、正添加到链接中。

    您能否在手机以外的其他设备上将设备视为 AP? 当设备是基站时、您是否能够连接到 AP?

    如果跳过某些配置、如"设置 SSID、密码、安全类型、IP、国家/地区代码"、 默认 SSID mysimplelink-XXXXXX 是否显示为 AP?

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我的器件是预制印刷版"X CC3120..." 进行通信。

    但配置已更正我已读回了 sl_WlanGet 的所有内容、并且已正确配置。

    我甚至使用手持式频谱分析仪来检查设备是否正在发送数据。 这种情况也是如此。

    最后、我使用了另一个 PCB、它工作正常。 我从未想过器件会损坏、因为设置正常工作、甚至天线也会发出一些东西。

    现在可以关闭此主题。

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marvin、

    好的、很高兴你至少有一些东西在工作。 您现在使用的 PCB 上没有预生产器件、我认为吗?

    谢谢、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    没有、PCB 具有正常的生产器件、但我使用了另一个预生产 PCB、它也在进行这方面的工作。

    Marvin