This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:CC3120MOD 上外部闪存接口的用途

Guru**** 2768455 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, CC3120MOD, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/698748/cc3120mod-purpose-of-the-external-flash-interface-on-the-cc3120mod

器件型号:CC3120MOD
主题中讨论的其他部件:CC3100MODCC3120

您好!

我们将控制器上的 wifi 处理器从 CC3100MOD 升级到 CC3120MOD。 CC3120MOD 具有一个新的 SPI 端口、用于访问模块内的32Mbit 闪存芯片。

我有几个问题:

  1. 该模块是否已刷写固件?
  2. 此闪存芯片的用途是什么?
  3. 是否需要访问生产控制器上的此闪存 SPI 端口?用于什么用途?

谢谢、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您的问题答案:
    CC3120中的固件位于 ROM 中。 但在您的生产过程中、您至少应上传最新的 ServicePack。 ServicePack 包含 ROM 固件的补丁(与 CC3100MOD 相同)。
    2.内部串行闪存包含:
    - ServicePack
    -配置文件
    -网络文件
    -您的用户文件
    3.访问 SPI 闪存可通过外部闪存编程器进行生产编程。 使用 SPI 有利于大规模生产。 UART 也可用于此目的(类似于 CC3100MOD)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    如果我们将 UART 引脚根植于 CPU、则可以在必要时对闪存进行格式化、并且可以通过无线方式进行所有其他操作。
    您能告诉我在哪里可以找到 OTA 编程过程的示例/源代码吗?

    谢谢、

    Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    OTA 是 CC3120 SDK 的一部分:
    - SDK: www.ti.com/.../SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN
    - TIREX: dev.ti.com/.../
    - OTA 应用手册: www.ti.com/.../swra510.pdf

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan、

    感谢您提供的信息、非常有帮助。

    Martin